Infineons PoVDSL-Lösung von ZyXEL für Breitband-Access-Plattform gewählt: 4-Band-QAM-VDSL-Chipsatz bietet Datenraten von bis zu 65 Mbit/s

23.07.2002 | Market News

München, 23. Juli 2002 – Infineon Technologies, führender Anbieter von integrierten Schaltungen für fortschrittliche Kommunikationssysteme, hat bekannt gegeben, dass die ZyXEL Communications Corp. - ein führender Anbieter von Breitband-Kommunikationssystemen mit Sitz in Taiwan - den standardkompatiblen PoVDSL(Packet over VDSL)-Chipsatz von Infineon in seiner VES-Breitband-Access-Plattform einsetzen wird. Mit Datenraten von bis zu 65 Mbit/s erschließt der PoVDSL-Chipsatz ein weites Spektrum an neuen Diensten wie Video-on-Demand, telemedizinische Applikationen, Multi-Player-Spiele sowie schnellen Internet-Zugriff.

„Mit dieser Entscheidung setzen wir die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Infineon fort, die wir mit dem VES-1012-MTU/MHU-System auf Basis der 10BaseS-Technologie von Infineon begonnen haben. Dieses System wird in Hotels in Taipei und Kopenhagen eingesetzt,“ sagte Dr. Y.L.Chen, Senior Vice President von ZyXEL. „Unser PoVDSL-basiertes System bietet eine noch höhere Bandbreite und eröffnet unseren Kunden so ein breites Portfolio an attraktiven Diensten wie etwa drei interaktive Videokanäle, Online-Spiele, Telemedizin.“

QAM(Quadrature Amplitude Modulation)-VDSL ist eine robuste Technologie mit hoher Störsicherheit gegenüber äußeren Impulsen und Rauschen. Das System kann zusammen mit Sprachtelefonie-, ISDN- und allen anderen DSL-Techniken eingesetzt werden. Das ist besonders wichtig in Märkten wie Japan, Korea oder Taiwan, wo zahlreiche Technologien dieselbe Kupferkabelinfrastruktur nutzen.

„Wir begrüßen die weiterführende Zusammenarbeit mit der Auswahl unseres PoVDSL-Chipsatzes durch ZyXEL, einem der führenden Anbieter für Breitband-Access-Systeme, sehr,“ sagte Vincent Sun, Country Manager Infineon Taiwan. „Aufbauend auf unserer umfangreichen Expertise bei Ethernet und VDSL, die wir im Labor und im Feld erworben haben, können wir für ZyXEL eine funktionell umfassende Lösung für eine kurze Time-to-Market bereitstellen. Der hohe Integrationsgrad unseres Chipsatzes erfordert nur eine geringe Anzahl externer Komponenten, wodurch sich der 4-Band-PoVDSL-Chipsatz für kosten- und platzsparende Lösungen empfiehlt.“

Über ZyXEL


ZyXEL Communications Corp (TAI:2391.TW) mit Sitz in Hsinchu, Taiwan, ist ein weltweit führender Anbieter von Breitband-Access-Lösungen. Die von ZyXEL entwickelten Produkte sind technologisch führend und werden von renommierten Telekommunikationsunternehmen sowie ISPs weltweit eingesetzt. Zu den Kunden von ZyXEL zählen die Deutsche Telekom, Earthlink, France Telekom, Sprint, Telefonica, Telenor, Verizon usw. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zyxel.com.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200207.124 e