Infineon stellt industrieweit ersten Festplatten-Chip für schnellen Lesezugriff in 0,13-µm-Technik vor - 40 Prozent schneller als heutige Chips

24.07.2002 | Market News

München, 24. Juli 2002 – Infineon Technologies kündigte heute die ersten Muster eines Chips für den schnellen Festplatten-Lesezugriff an, der in 0,13-µm-Prozesstechnik gefertigt wird. Der neue Festplatten-Chip ist dafür ausgelegt, Daten mit einer Rate von 1,6 Gbit/s auch bei höchster Belastung von der Festplatte auslesen zu können. Mit dieser hohen Lesegeschwindigkeit können Hersteller von Festplatten-Laufwerken den Forderungen des Marktes nach schnellen hochkomplexen Laufwerken insbesondere für unternehmensweite Speichersysteme nachkommen.

Festplatten-Lese-Chips (Read-Channel-ICs) erfüllen eine besonders kritische Funktion, denn sie müssen die auf dem Speichermedium der Festplatte magnetisch codierte Information in digitale Daten-„Bits“ umsetzen. In dem neuen Festplatten-Chip kombiniert Infineon über vier Jahre Entwicklungserfahrung mit seinen fortschrittlichen Fertigungstechniken. Das Ergebnis ist ein Read-Channel-IC, das rund 40 Prozent höhere Datenraten als derzeit verfügbare Komponenten erreicht.

„Ende der 90er Jahre war Infineon ein bedeutender Lieferant von Halbleitern für Festplatten-Laufwerke,“ sagte Alex Stuart, Research Director Halbleiter beim Marktforschungsunternehmen IDC. „Letztes Jahr war Infineon, bedingt durch einen wesentlichen Technologie-Migrationsschritt, nicht mehr in diesem Markt präsent. Daher ist es umso beeindruckender, dass die Firma sich jetzt mit den ersten Mustern eines Read-Channel-Chips in 0,13-µm-Technologie mit Vorsprung vor der Konkurrenz zurückmeldet. Diese Ankündigung hat zwei wichtige Aspekte: einmal positioniert sich Infineon als ernsthafter Teilnehmer im System-on-Chip-Markt für die kommenden Jahre und andererseits unterstreicht Infineon sein Engagement für dieses Marktsegment.“

„Die Festplatten-Industrie mit ihren hohen Ansprüchen an führende Technologien und an eine hochvolumige Fertigung ist ein ausgezeichneter Markt für Infineon,“ sagte Adam Andersen, Vice President von Infineon Technologies Nordamerika.

„Mit dem neuen Read-Channel-IC unterstreichen wir unser Engagement für die Hersteller von Festplatten-Laufwerken, denen wir die erforderliche Technologie bereitstellen, mit der sie wiederum mit dem hohen Innovationsdruck in diesem sehr dynamischen IT-Marktsegment Schritt halten können.“

Verfügbarkeit


Die ersten Chips wurden speziell für einen strategischen Kunden entwickelt und werden derzeit in zwei Laufwerke integriert. Infineon wird allgemein verfügbare Muster des neuen Festplatten-Chips in 0,13-µm-Technologie an ausgewählte Kunden im Herbst dieses Jahres liefern. Produktionsstückszahlen stehen dann rechtzeitig zur Verfügung, um die Markteinführung neu entwickelter Laufwerke in der ersten Jahreshälfte 2003 zu unterstützen.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFMP200207.127 e