Osram übernimmt Infineons Anteile am gemeinsamen Joint Venture Osram Opto Semiconductors

14.08.2001 | Wirtschaftspresse

Gemeinsame Presseinformation von Infineon Technologies und Osram

München 14. August 2001 – Die Osram GmbH übernimmt für 565 Millionen Euro von der Infineon Technologies AG sämtliche Anteile an dem gemeinsamen Joint Venture Osram Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG. Osram verstärkt durch die Akquisition seine Position in dem rasch wachsenden Markt für Optohalbleiter, während Infineon seine Ressourcen künftig noch stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. Die Transaktion erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Mit der Übernahme der Infineon-Anteile von 49 Prozent wird Osram Opto Semiconductors eine hundertprozentige Tochter von Osram. Im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) erwirtschaftete Osram Opto Semiconductors mit weltweit etwa 3.600 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 281 Millionen Euro. Für die Kunden im optoelektronischen Geschäft ergeben sich dadurch keine Änderungen.

”Der Verkauf unserer Anteile an Osram Opto Semiconductors ist ein weiterer großer Schritt zur Portfoliooptimierung”, erklärte Dr. Ulrich Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. „Dieses Desinvestment wie auch der Verkauf unseres Infrarot-Geschäftes erlauben uns die verstärkte Konzentration auf unsere Kommunikationssegmente, wie z.B. Lokal- und Weitverkehrsnetze und Netzzugang innerhalb des Bereiches Drahtlose Kommunikation.“

Dr. Wolf-Dieter Bopst, Vorsitzender der Geschäftsführung von Osram: „Die Übernahme der Anteile ist ein Meilenstein im Rahmen unserer Innovationsstrategie: Osram entwickelt sich von einem klassischen Glühlampenhersteller mehr und mehr zu einem Hightech-Unternehmen. Dazu gehört auch der konsequente Ausbau des Geschäfts mit Halbleiterlichtquellen. Mit dieser Zukunftstechnologie bewegen wir uns in einem dynamischen Markt, der jährlich um 20 Prozent wächst.“

Im Januar 1999 gründeten Infineon (damals Siemens Halbleiter) und Osram das Joint Venture Osram Opto Semiconductors. Bisher waren Osram mit 51 Prozent und Infineon mit 49 Prozent beteiligt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden optoelektronische Halbleiter und nimmt heute im Weltmarkt Platz zwei ein. Bekanntestes Produkt sind die nur wenige Zehntel- Millimeter großen Leuchtdioden (LED). Sie werden in Autos, Handys, Straßen- und Schienensignalen sowie in der Beleuchtung eingesetzt und haben gegenüber Glühlampen viele Vorteile wie geringer Platzbedarf, niedriger Stromverbrauch, hohe Stoßfestigkeit und eine lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Osram Opto Semiconductors verfügt über Standorte in Regensburg, San José (USA) und Penang (Malaysia). Die Produktion wird zur Zeit stark ausgebaut: Im Juni wurde in Regensburg der Grundstein für eine neue Chip-Fabrik gelegt, die Ende 2002 in Betrieb gehen wird. Die Kapazitäten für die LED-Endmontage in Malaysia wurden im laufenden Geschäftsjahr verdoppelt. Dort entsteht auch eine Fertigung für organische Leuchtdioden (OLED), die im kommenden Geschäftsjahr zu ersten Umsätzen führen wird.

Aufgrund der anwendbaren Bilanzierungsvorschriften nach US GAAP wird diese Transaktion als „intra-company transaction“ und damit in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung neutral behandelt.


Über Osram


Die Osram GmbH, München, ist einer der drei größten Lichthersteller der Welt. Im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) wurde ein Umsatz von 4,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Osram beschäftigt heute (Ende Juli) rund 35.600 Mitarbeiter, beliefert Kunden in 140 Ländern und produziert in 54 Fertigungsstätten in 18 Ländern. Das stark international ausgerichtete Unternehmen macht 89 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Weitere Informationen unter
www.osram.com.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San José, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter
www.infineon.com


Ansprechpartner bei Osram
Presseabteilung
Juliane Braun
Tel : +49 (0) 89 6213 2390
j.braun@osram.de

Informationsnummer

INFXX200108.113e