High Tech meets High Speed: Audi siegt auf den ersten drei Plätzen bei den 24 Stunden von Le Mans mit Infineon inside

18.06.2000 | Wirtschaftspresse

München/Le Mans, 18. Juni 2000 - Infineon Technologies gratuliert seinem Technologie-Partner Audi zu den sensationellen ersten drei Plätzen bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Europas Nummer Eins bei Halbleiter-Produkten für Autoelektronik, unterstützt im Rahmen seines Motorsport-Engagements das Audi Sport Team Joest in der Saison 2000 sowohl als Technologie-Partner wie auch im Sport Sponsoring. Drei Fahrzeuge mit jeweils drei Fahrern traten in den bei Audi in Ingolstadt und Neckarsulm entwickelten R8 Prototypen am 17. und 18. Juni das Rennen an und belegten die Plätze Eins, Zwei und Drei.

In den 610 PS starken V8 Bi-Turbo-Motoren arbeiten Mikrocontroller und Hochleistungs-Schalter von Infineon sowohl für Motor-Management als auch für die Betätigung des Getriebes. Vier 16 bit C167 Microcontroller verarbeiten die Eingangssignale verschiedener Sensoren, zeichnen Motordaten und Fahrwerksdaten auf oder steuern Zündung und Einspritzung. Eine Reihe von „Smart Switch“-Hochleistungsschaltern wie der BTS 555 regulieren Einspritzventile, Zündspulen oder Anwendungen im Hochstrombereich wie z.B. den Anlasser. Dieser Hochleistungs-Schalter ist mit nur 2,5 Milliohm und bis zu 1000 A Spitzenstrom kurzschlussfest und diagnosefähig, wodurch er sich weltweit auf der Pole Position der Smart Switches behauptet.

Dr. Wolfgang Ullrich, Audi Sportchef, äußert sich zufrieden über die technologische Partnerschaft mit Infineon: „Für uns ist Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Qualität eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Und genau das liefert unser Partner Infineon Technologies mit seiner Hightech-Halbleitertechnologie, die in unseren R8 Rennsportwagen zum Einsatz kommt. Außerdem suchen wir gemeinsam permanent nach Innovationen.“

Dr. Sönke Mehrgardt, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei Infineon, erklärt zur Zusammenarbeit mit Audi: „Unter den Mottos „High Tech meets High Speed“ und „Race all day. Think non-stop“ haben wir speziell für den Motorsport Microcontroller und Leistungsschalter entwickelt, die unter extremen Belastungen für maximale Antriebsleistung sorgen. Ohne Elektronik läuft im Motorsport nichts mehr. Deshalb sind wir nicht nur Hauptsponsor des Audi Teams, sondern sorgen auch im Motor für die richtige Power, um den R8 in Le Mans auf eine Top Speed von mehr als 340 Kilometer pro Stunde (wetterabhängig) anzutreiben. In solchen Rennen entwickeln wir unsere Bauteile natürlich auch für die KFZ-reife Serienproduktion.“

In der Automobilelektronik rangiert Infineon weltweit als Nummer Zwei. Das Unternehmen liefert Lösungen für Systeme der Fahrzeug-Sicherheit bei Bremssystemen und Airbags. Im Bereich Car Infotainment ermöglichen die Chips von Infineon die satellitengestützte Navigation, statten das Fahrzeug mit Applikationen für Kommunikation und Notrufmöglichkeiten bei hochintegrierten Lösungen aus. Komfortfunktionen wie Tempomat-Regulierung oder ein ausgeklügeltes Motormanagement sorgen für optimalen Benzinverbrauch und umweltverträgliche Abgasemissionen.


Über Infineon



Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiterlösungen für die Anwendungen in der mobilen und drahtgebundenen Kommunikation, für die Automobil- und Industrieelektronik, für Sicherheitssysteme und Chipkarten sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, und im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 1999 (Ende September) einen Umsatz von 4,24 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist im Amtlichen Handel in Frankfurt und an der New York Stock Exchange unter dem Symbol „IFX“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFXX200006.080e

Pressefotos

  • Start 24 Hours of Le Mans 2000
    Start 24 Hours of Le Mans 2000
    Press Picture

    JPG | 335 kb | 1496 x 1038 px

  • An Audi R8 in the 24 Hours Race of Le Mans 2000
    An Audi R8 in the 24 Hours Race of Le Mans 2000
    Press Picture

    JPG | 270 kb | 1728 x 1152 px