All-in-one mit höchster Effizienzklasse: Solarinverter von Fronius nutzt CoolSiC™ MOSFETs

Gemeinsame Presseinformation der Fronius International GmbH und der Infineon Technologies AG

20.11.2020 | Market News

München, Deutschland, und Wels, Österreich, 20. November 2020 – Vor wenigen Wochen hat die Fronius International GmbH den Solarwechselrichter Symo GEN24 Plus auf den Markt gebracht. Seine Multiflow-Technologie macht ihn für die Eigenversorgung vielfältig nutzbar. So stellt er nicht nur den Strom für die unmittelbare Nutzung im Haushalt zur Verfügung, sondern bietet auch eine Schnittstelle für Speichersysteme. Zusätzlich ist der Hybrid-Wechselrichter vorbereitet für die Warmwasserbereitung, das Laden von Elektroautos und die Anbindung an Fremdsysteme. Und das dank Siliziumkarbid (SiC) von Infineon Technologies AG mit einer Effizienz von über 98 Prozent. In Kombination mit dem Hochvoltspeicher von BYD erreichte der Symo GEN24 Plus in der 10-kW-Klasse einen Rekordwert beim System Performance Index (SPI) von 94 Prozent. Als einziger landete er mit dieser Kombination in der Energieeffizienzklasse A.

„Mit SiC-Modulen können sehr energieeffiziente, robuste und zuverlässige Wechselrichter aufgebaut werden“, sagte Andreas Luger, Head of R&D Power Electronics bei der Geschäftseinheit Solar Energy von Fronius. „Mit der Technologie lässt sich die Schaltfrequenz um ein Vielfaches steigern. Im Vergleich zur Vorgängergeneration konnte so bei vergleichbarer Baugröße die Funktionalität deutlich erhöht werden. Jedes Gerät verfügt jetzt neben den üblichen Anschlussmöglichkeiten für einen Hybrid-Wechselrichter auch über einen Notstromausgang und Backup-Strom.“

„Um die Vorteile von SiC zur Geltung zu bringen, haben die Ingenieure von Fronius und Infineon gemeinsam Layout und Chipbestückung der Module optimiert“, sagte Peter Wawer, Division President Industrial Power Control von Infineon. „Letztlich wurden durch den engen Austausch der Entwicklungsteams Systemvorteile ermöglicht, die den Kundenbedürfnissen entsprechen. Die Boosterstage des Wechselrichters nutzt jetzt auf Basis unseres bewährten Easy Moduls 1200 V CoolSiC™-MOSFETs in Kombination mit CoolSiC-Dioden. Diese Full-SiC-Lösung garantiert daher höchste Effizienz.“

Full-SiC ist auch die Batterystage ausgelegt. Hier kommt jeweils ein Easy 1B 1200 V mit einem R DS(on) von 45 mΩ im bidirektionalen DC/DC Converter zum Einsatz. Die Inverterstage nutzt eine ebenfalls auf die Bedürfnisse von Fronius abgestimmte SiC-Hybrid-Lösung in einem Easy 2B. In der gewählten NPC1-Topologie werden auf Silizium basierende 650 V TRENCHSTOP™ 5 IGBTs und Rapid Dioden mit CoolSiC Schottky Dioden kombiniert. Gesteuert werden die Module in allen Stufen mit einem EiceDriver™ Gatetreiber IC.

Die Kombination von SiC-MOSFET-Modulen im Booster und Batterieeingang mit Hybridmodulen im Wechselrichter gewährleistet das bestmögliche Verhältnis von Effizienz und Kosten. Da die SiC-Leistungshalbleiter von Infineon eine hohe Leistungsdichte aufweisen, ist der Symo GEN24 Plus von Fronius mit vielen Funktionen wie Notstrom, Speicheranbindung, Multi-MPP-Tracker und Energiemanagement ausgestattet. Er kommt dabei mit einem geringen Gewicht von 24 kg und einem kleinen Volumen (HBT 594 x 527 x 180 mm 3) aus. Durch die aktive Luftkühlung des Wechselrichters kann die Temperatur der Leistungselektronik reduziert und somit die Lebensdauer verlängert werden. Dieser ist in den Leistungsklassen 6, 8 und 10 kW erhältlich. Fronius beliefert damit vor allem Europa, Südamerika und Australien.

Weitere Informationen zum CoolSiC-Angebot von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/coolsic-mosfet. Weitere Informationen zum Symo GEN24 Plus von Fronius sind hier erhältlich.

Über Fronius Solar Energy

Die Fronius Business Unit (BU) Solar Energy entwickelt seit 1992 Energielösungen rund um das Thema Photovoltaik und vertreibt ihre Produkte über ein globales Kompetenznetzwerk aus Installations-, Service-, und Vertriebspartnern. Mehr als 24 Solar Energy Niederlassungen, eine Exportquote von über 95 Prozent und eine Gesamtleistung von mehr als 17 Gigawatt installierter Wechselrichter sprechen für sich. 24 Stunden Sonne lautet das große Ziel und Fronius arbeitet täglich daran, diese Vision von einer Zukunft, in welcher der weltweite Energiebedarf aus 100 Prozent Erneuerbaren gedeckt wird, zu verwirklichen. Dementsprechend entwickelt Fronius Energielösungen, um Sonnenenergie kosteneffizient und intelligent zu erzeugen, zu speichern, zu verteilen und zu verbrauchen.

Über die Fronius International GmbH

Fronius International ist ein österreichisches Unternehmen mit Firmensitz in Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim, Steinhaus und Sattledt. 1945 von Günter Fronius gegründet, feiert das Traditionsunternehmen im Jahr 2020 sein 75-jähriges Jubiläum. Der regionale Ein-Mann-Betrieb hat sich zu einem Global Player mit weltweit mehr als 5.440 Mitarbeitern entwickelt, der heute in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik tätig ist. Der Exportanteil mit 93 Prozent wird mit 34 internationalen Fronius Gesellschaften und Vertriebspartnern/ Repräsentanten in mehr als 60 Ländern erreicht. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen sowie 1.264 erteilten Patenten ist Fronius einer der Innovationsführer am Weltmarkt.

Kontakt Presse:

Heidemarie Haslbauer

+43 664 88293709

haslbauer.heidemarie@fronius.com

Informationsnummer

INFIPC202011-015

Pressefotos

  • Der Symo GEN24 Plus Solarinverter von Fronius kombiniert CoolSiC™-MOSFET-Modulen im Booster und Batterieeingang mit Hybridmodulen im Wechselrichter. Das gewährleistet das bestmögliche Verhältnis von Effizienz und Kosten.
    Der Symo GEN24 Plus Solarinverter von Fronius kombiniert CoolSiC™-MOSFET-Modulen im Booster und Batterieeingang mit Hybridmodulen im Wechselrichter. Das gewährleistet das bestmögliche Verhältnis von Effizienz und Kosten.
    Fronius_Symo_GEN_24

    JPG | 220 kb | 2126 x 1593 px

  • Der Symo GEN24 Plus Solarinverter von Fronius kombiniert CoolSiC™-MOSFET-Modulen im Booster und Batterieeingang mit Hybridmodulen im Wechselrichter. Das gewährleistet das bestmögliche Verhältnis von Effizienz und Kosten.
    Der Symo GEN24 Plus Solarinverter von Fronius kombiniert CoolSiC™-MOSFET-Modulen im Booster und Batterieeingang mit Hybridmodulen im Wechselrichter. Das gewährleistet das bestmögliche Verhältnis von Effizienz und Kosten.
    Fronius_Symo_GEN_24_transparent

    JPG | 410 kb | 2126 x 1593 px