Infineon bietet Mikrocontroller für M2M-Anwendungen im Auto: Mit SLI 76-Familie erstmals strenge Qualitäts-Standards der Automobilbranche adressiert

07.12.2010 | Market News

Neubiberg und Paris, 7. Dezember 2010 – Infineon Technologies stellte heute auf der Fachmesse „ Cartes & Identification“ in Paris die neue Mikrocontrollerfamilie SLI 76 „in Car” für Machine-to-Machine (M2M)-Systeme in Automobilen vor. Als industrieweit erste sind diese UICC (Universal Integrated Circuit Card)-Mikrocontroller gemäß der Automotive Electronics Council (AEC) Q100-Prozesse qualifiziert. Die SLI 76 „in Car”-Chips bieten eine lange Lebensdauer, zuverlässige Datenhaltung über einen Zeitraum von vielen Jahren, einen außergewöhnlich breiten Temperaturbereich und hohe Zyklusfestigkeit.


Mit den SLI 76-Bausteinen können Zulieferer für die Automobilindustrie die Qualitätsanforderungen der Fahrzeughersteller erfüllen und fortschrittliche Dienste wie elektronischen Notruf (e-Call), Fernentriegelung, Flotten-Management oder Fahrzeug-Tracking ermöglichen. Um dem AEC Q100-Standard zu genügen, fertigt Infineon die Mikrocontroller der SLI 76-Familie in einem erprobten und sehr zuverlässigen Prozess und liefert sie mit Dokumentation gemäß den PPAP (Production Part Approval Process)-Qualitätsvorgaben aus.


Marktforscher gehen davon aus, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre jedes zweite ausgelieferte Fahrzeug über M2M-Services verfügt. Mit der SLI 76 „in Car“-Familie bedient Infineon alle wesentlichen M2M-Anwendungen in Automobilen. Sie alle profitieren von der innovativen und technisch führenden Chipkartencontroller-Technologie des Unternehmens und seinen anspruchsvollen Qualitätsmaßnahmen, die auf hoher Kompetenz und Marktführerschaft bei Chips für die Automobilelektronik basieren.


„M2M-Komponenten-Hersteller für Kraftfahrzeuge benötigen UICC-Mikrocontroller, die nach Automobil-Standards qualifiziert sind. Bisher war die entsprechende Hardware nicht verfügbar“, sagte Dr. Helmut Gassel, President der Chip Card & Security Division bei Infineon Technologies. „Mit Einführung der SLI 76 „in Car”-Familie unterstreicht Infineon einmal mehr seine technologische Spitzenstellung. Mit unserer für Automobile ausgelegten UICC-Produktpalette ebnen wir diesem Wachstumsmarkt den Weg.“


Zusätzlich zu seinen erprobten Fertigungsprozessen hat Infineon statistische Analyse- und Kontrollsysteme entsprechend AEC Q100 implementiert. Damit können Kunden aus der Automobilindustrie die Qualitätsdaten einfach interpretieren. Infineon hat zur Fehlersenkung umfassende, intensive Screening- und Testverfahren eingeführt. All diese Maßnahmen verbessern die Robustheit der SLI 76-Chips über einen sehr breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C. Ihre Lebensdauer beträgt bis zu 17 Jahre. Geliefert werden die SLI 76-Bausteine mit PPAP-Dokumentation, den gängigen Qualitätsinformationen in der Automobilindustrie.


UICC-Software, die für die bisherigen Produktfamilien SLE 76 und SLM 76 von Infineon entwickelt wurde, lässt sich einfach auf die SLI 76-Mikrocontroller portierten, da die drei Familien kompatibel sind. Mit dem VQFN-8 (Very thin profile Quad Flat Non-leaded)-Gehäuse, das den Normen ETSI TS 102 671 MFF2 und JEDEC SON-8 entspricht, erfüllen die SLI 76-Produkte die Fertigungsanforderungen der Komponentenhersteller für Fahrzeuge.


Verfügbarkeit


Erste Muster der SLI 76-Familie sind verfügbar und werden auf der Messe „Cartes & Identification“ bei EUROSMART, dem europäischen Verband der Chipkartenbranche, gezeigt (Stand 3D 126, Halle 3). Die komplette SLI 76-Familie wird in der ersten Jahreshälfte 2011 eingeführt. Deren Produkte unterscheiden sich in ihren EEPROM-Kapazitäten, die zwischen 256 KByte und 504 KByte liegen.


Weitere Informationen


Informationen zu Infineons SLI 76 Familie für M2M-Systeme in Automobilen und Chipkarten- und Sicherheits-ICs unter www.infineon.com/sli76 und www.infineon.com/security.

Infineons Messe-Highlights auf der “Cartes & Identification” (Stand 4J 002, Halle 4) unter www.infineon.com/cartes.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2010 (Ende September) einen Umsatz von 3,295 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Informationsnummer

INFCCS201012.013

Pressefotos

  • Infineon bietet Mikrocontroller für M2M-Anwendungen im Auto: Mit SLI 76-Familie erstmals strenge Qualitäts-Standards der Automobilbranche adressiert
    Infineon bietet Mikrocontroller für M2M-Anwendungen im Auto: Mit SLI 76-Familie erstmals strenge Qualitäts-Standards der Automobilbranche adressiert
    SLI 76_in Car_VQFN-08

    JPG | 1,24 mb | 2936 x 4252 px