Infineon präsentiert komplettes Residential Gateway-Referenzdesign mit ADSL2+/VoIP und DECT

09.10.2006 | Market News

München, 9. Oktober 2006 – Infineon Technologies kündigte ein IAD (Integrated Access Device)-Referenzdesign für den drahtlosen Breitband-Zugriff in digitalen Home-Netzwerken an. Das neue Design basiert auf der Single-Chip-IAD-Lösung Danube, die einen ADSL2/2+ Transceiver, eine 32-bit-MIPS-CPU, einen VoIP-Coprozessor und zwei Codecs auf einem Chip integriert. Das IAD-Referenzdesign von Infineon bietet darüber hinaus eine Schnittstelle für  WLAN-Verbindungen gemäß 802.11n (Draft 1.0) und eine Strom sparende DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) Basisstation für robuste und zuverlässige schnurlose VoIP-Telefonverbindungen. Die komplette Hard-/Software-Lösung ermöglicht die schnelle Entwicklung von Breitband-IADs und Residential-Gateways, die mehrere drahtlose elektronische Geräte und schnurlose Telefone über eine einzige ADSL2+ Breitbandverbindung unterstützen können.
 
„Mit diesem schlüsselfertigen Referenzdesign werden Systemhersteller davon befreit, sich mit der Basisintegration auseinander setzen zu müssen. Sie können vielmehr auf die Produktdiversifizierung und -funktionalität fokussieren“, sagte  Alex Green, Research Director Access & Connectivity bei IMS Research. „Damit reduziert das neue Referenzdesign von Infineon für die OEM-Kunden nicht nur die Time-to-Market, sondern ermöglicht  ihnen auch die Differenzierung vom Wettbewerb.“ IMS Research erwartet, dass der Markt für Residential-IADs von etwa 6 Millionen Einheiten in 2006 auf über 20 Millionen in 2010 anwachsen wird. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 26 % und einem absoluten Wachstum von 212 % über diesen 5-Jahres-Zeitraum.
 
„Infineon bietet für seine Kunden leistungsfähige und innovative IAD-Plattformen bzw. Systemlösungen mit Mehrwert“, sagte Christian Wolff, Senior Vice President des Geschäftsbereiches Communication Solutions und Leiter des Geschäftsfeldes Wireline Access von Infineon. „Mit unseren kompletten Referenzdesigns erhalten unsere Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile, indem der Entwicklungsaufwand und die Time-to-Market reduziert werden.
 
Das ADSL2+ Residential Gateway-Referenzdesign basiert auf modernsten Halbleiter-Lösungen von Infineon und Linux-basierter Applikationssoftware. Residential Gateways auf Basis des Infineon-Designs ermöglichen fortschrittliche Dienste wie IPTV, Video-on-Demand und Online-Spiele. Mit der Integration von DECT kommen die Anwender in den Genuss von preiswerten VoIP-Diensten über schnurlose digitale Telefone – eine ökonomische Lösung mit ausgezeichneter Reichweite und Sprachqualität. Der Anwender kann aber auch - über den 802.11n-Zugang - drahtloses Home-Networking nutzen.
 
Infineons ADSL2+ IAD
Das Residential Gateway-Referenzdesign von Infineon besteht aus folgenden Komponenten:
 
Danube: Die Singlechip-Lösung von Infineon integriert einen ADSL2/2+ Transceiver, eine 32-bit-MIPS-CPU, einen VoIP-Coprozessor und zwei Codecs. Mit hoher Rechenleistung, Hardware-Beschleunigung, USB 2.0 Host-Schnittstelle und integrierter VoIP-Telefonie bietet der Singlechip ADSL2+ Datenraten mit bis zu 24 Mbit/s für leistungsfähige Media-Dienste wie IPTV, einschließlich Reserven für zusätzliche Applikationen.
 
DECT Step 8: Die DECT-Lösung von Infineon stellt eine robuste und zuverlässige Technologie für schnurlose VoIP-Telefonie dar. Bewährt in Basisband- und Handset-Applikationen, steht DECT für eine große Reichweite und ausgezeichnete Sprachqualität. DECT-Telefone können mit geringeren Bauteilekosten und deutlich reduzierter Leistungsaufnahme gefertigt werden, was letztendlich geringere Systemkosten bedeutet.
 
Spinacer Software: Spinacer ist ein Software-Paket für vielfältige Breitband-CPE-Anwendungen auf Basis der Halbleiter von Infineon. Basierend auf dem Embedded-Linux von Infineon reduziert Spinacer - bei maximaler Flexibilität - die erforderliche Speicherkapazität um bis zu 60 Prozent, abhängig von der jeweiligen Applikation. Die modulare Architektur mit einfach zu kombinierenden Softwareblöcken bietet den Software-Entwicklern die Flexibilität, genau die erforderliche Softwarefunktionalität auswählen zu können.
 
WLAN 802.11n: Das Residential Gateway-Design von Infineon nutzt die Vorteile von Lösungen gemäß 802.11n, Draft 1.0. Die 802.11n-Chips sind für Applikationen im Privatbereich mit Datenraten bis zu 150 bzw. 180 Mbit/s optimiert. Damit wird ein deutliche höherer Durchsatz im Vergleich zu 802.11g-  und 802.11a/g-Produkten erreicht, bei größerer Reichweite und höherer Zuverlässigkeit.

 

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte über ihr Tochterunternehmen Qimonda. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.comWeitere Informationen zu Qimonda unter www.qimonda.com

Informationsnummer

INFCOM200610.088

Pressefotos