ADSL2+ Chip von Infineon setzt neue Maßstäbe bei Stromverbrauch und Systemkosten

31.03.2005 | Market News

München, 31. März 2005 – Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon Technologies AG hat den weltweit sparsamsten und kleinsten Chip für das DSL-Datennetz der Zukunft „ADSL2+“ vorgestellt. Damit können Telekommunikationsfirmen ihren Kunden ohne Zusatzinvestitionen für Kühlung oder Stromversorgung bei gleich bleibender Schaltschrankgröße etwa ein Drittel mehr Anschlüsse nach dem superschnellen DSL-Standard anbieten als mit bisheriger Technik. Bei ADSL2+, mit dessen breiter Einführung ab 2006 gerechnet wird, genügt der herkömmliche Telefonanschluss, um Internet, Fernsehen und Telefon gleichzeitig zu betreiben.

„Infineon Technologies unterstreicht mit dem neuen Halbleiterbaustein für künftige DSL-Vermittlungsstellen seine führende Rolle im boomenden Markt der Chips für Breitband-Datennetze“, betonte Christian Wolff, Vice President des Geschäftsbereiches Kommunikation und Leiter des Geschäftsfeldes Wireline Access von Infineon. Weltweit gab es Anfang 2005 etwa 100 Millionen DSL-Anschlüsse, wovon allein etwa 40 Prozent im letzten Jahr neu hinzugekommen sind. Für die nächsten Jahre wird weiteres Wachstum erwartet. Dabei soll schon bald der neue Standard ADSL2+ die heutigen DSL-Verbindungen ersetzen. Daten lassen sich bei ADSL2+ mit bis zu 25 Megabit pro Sekunde übertragen - etwa zehn- bis zwanzigmal schneller als bei heute üblichen DSL-Anschlüssen und damit schnell genug, um gleichzeitig mehrere Fernsehprogramme in HDTV-Qualität (hochauflösendes Fernsehen), Internet und preiswerte Internet-Telefongespräche zu übertragen.

Weniger Wärme – mehr Anschlüsse auf gleichem Raum

Der neue ADSL2+-Chip „GEMINAX PRO“ von Infineon bietet bislang einzigartige Leistungen für DSL-Vermittlungsstellen. Der Stromverbrauch ist etwa 30 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Chips, entsprechend geringer ist die Abwärmeproduktion. Dadurch und durch die kleine Baugröße lässt sich der Chip sehr viel dichter in DSL-Schaltanlagen einbauen, ohne dass zusätzliche Kühlung notwendig wird. Insgesamt lassen sich mit GEMINAX PRO auf gleichem Raum in den Schaltschränken ein Drittel mehr ADSL2+-Anschlüsse unterbringen als bislang.

Die im GEMINAX PRO eingesetzte so genannte Switched-Mode Technik ist wegen ihres äußerst geringen Leistungsverbrauchs bereits heute in tragbaren Audiogeräten, wie z.B. MP3-Playern, weit verbreitet. Durch eine Vielzahl von technologischen Innovationen konnten die Infineon-Entwickler jetzt diese Technik für den Einsatz in der Breitbandkommunikation mit ihren ungleich höheren Anforderungen und der 100-fachen Frequenz weiterentwickeln. Im Mai werden die ersten Prototypen des neuen Chips an Kunden ausgeliefert, ab Herbst 2005 soll er in großen Stückzahlen produziert werden.

Über Infineon

Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 35.600 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2004 (Ende September) einen Umsatz von 7,19 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200503.048

Pressefotos

  • GEMINAX PRO is the industry`s highest-integration and lowest-power ADSL2+ chipset.
    GEMINAX PRO is the industry`s highest-integration and lowest-power ADSL2+ chipset.
    Press Photo

    JPG | 132 kb | 1535 x 1063 px

    Press Photo

    JPG | 5 kb | 160 x 111 px

  • Consisting of a 16-channel ADSL2+ Digital Front End (DFE) and a 4-channel Analog Front End (AFE), with integrated low-power Class D line drivers, the GEMINAX PRO chipset reduces power dissipation, footprint and overall system costs by up to 30 percent, in comparison to other chipsets currently available.
    Consisting of a 16-channel ADSL2+ Digital Front End (DFE) and a 4-channel Analog Front End (AFE), with integrated low-power Class D line drivers, the GEMINAX PRO chipset reduces power dissipation, footprint and overall system costs by up to 30 percent, in comparison to other chipsets currently available.
    Press Photo

    JPG | 292 kb | 1535 x 1063 px

    Press Photo

    JPG | 9 kb | 160 x 111 px

  • GEMINAX PRO is the industry`s highest-integration and lowest-power ADSL2+ chipset.
    GEMINAX PRO is the industry`s highest-integration and lowest-power ADSL2+ chipset.
    Press Photo

    JPG | 425 kb | 1535 x 1063 px

    Press Photo

    JPG | 11 kb | 160 x 111 px