Chip-Trio von Infineon macht Telefonkabel zum Datenhighway - Vorhandene Kupferleitungen avancieren zur Netzwerk-Grundlage / Infineon-Technik zum "Produkt des Jahres 2001" gewählt

06.03.2002 | Market News

München, 6. März 2002 – Wer innerhalb seiner privaten oder auch geschäftlichen vier Wände die Vorteile eines schnellen Netzwerks nutzen möchte, kommt gewöhnlich nicht um eine aufwendige Spezialverkabelung herum. Drei Spezial-Chips schaffen jetzt Abhilfe: Eine von Infineon Technologies patentierte Technik erweitert vorhandene Telefonleitungen zu einem echten Datenhighway: Hotels bieten in allen Zimmern einen schnellen Zugang zum Internet, Universitäten versorgen Studenten auf dem ganzen Campus mit Informationen und Online-Vorlesungen, Privathaushalte genießen die Vorteile des Netzwerkes für spannende Duelle in Computerspielen. Diese innovative Entwicklung wurde von den Lesern des Fachmagazins Elektronik jetzt zum „Produkt des Jahres 2001“ in der Kategorie Mikroelektronik gewählt.

Kleine Chips mit großer Wirkung


Die Chips mit den Bezeichnungen VDSL-A, VDSL-L sowie 10BaseS verschmelzen die Infrastrukturen gewöhnlicher Telefonleitungen und moderner Netzwerke. Überall dort, wo Netz-Dienste in das vorhandene Telefonnetz eingespeist werden, können beispielsweise Vermittlungssysteme oder DSL-Adapter mit Infineons Bausteinen ausgerüstet werden. Zusätzliche Verkabelungen in der Nähe der Endgeräte sind nicht mehr notwendig, um breitbandige Internet-Angebote wie Video-on-Demand oder Videokonferenzen zu nutzen. Durch die Nutzung des VDSL-Standards werden die Daten mit bis zu 25 Mbit/sec über eine Entfernung von bis zu 1.000 Meter geschickt. Damit eignet sich die Technik auch für Erweiterungen von gängigen 10-Mbit-Local Area Networks (LAN), um etwa weit auseinander stehende Büro- oder Universitätsgebäude schnell und kostengünstig zu vernetzen.

Die Bausteine verbinden konsequent das beste aus zwei Kommunikationswelten: Während die Ethernet-Technik der am weitesten verbreitete Netzwerk-Standard ist, läuft die konstante und sichere VDSL-Datenübertragung über vorhandene Telefon-Kupferkabel. Die unmittelbare Verbindung dieser beiden Standards hat zudem keinerlei negative Auswirkungen auf andere Kupferkabel-Anwendungen wie ISDN, ADSL oder analoge Telefondienste, die gleichzeitig auf denselben Kabeln angeboten werden.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert.

Informationsnummer

INFCOM200203.053e

Pressefotos

  • Infineon Chipset Named "Product of the Year" - Innovative Technology Uses Copper Cable as Foundation for High Speed Data Highway
    Infineon Chipset Named "Product of the Year" - Innovative Technology Uses Copper Cable as Foundation for High Speed Data Highway
    Press Picture

    JPG | 847 kb | 1535 x 1063 px