Infineon liefert über 7 Millionen Bluetooth-Chips und stellt neuen BlueMoon Universal vor

13.06.2002 | Market News

München, 13. Juni, 2002 – Infineon Technologies AG (FSE/NYSE: IFX), führender Anbieter von ICs für drahtlosen Kurzstreckenfunk, hat bis Juni 2002 bereits über sieben Millionen Bluetooth-Chips geliefert. Außerdem hat Infineon mit dem BlueMoon Universal einen neuen und leistungsfähigen Bluetooth Single-Chip vorgestellt, der in einem 0,13 µm-Standard–CMOS-Prozess hergestellt wird. Durch die minimierte Siliziumgröße werden sowohl der Stromverbrauch, als auch die Gesamtgröße eines Moduls signifikant verkleinert. Infineon stellt den BlueMoon Universal in einem standardisierten, bleifreien Gehäuse, dessen Abmessungen weniger als 36 mm2 betragen, auf dem Bluetooth Congress in Amsterdam, vom 12. -14. Juni 2002, vor.

Der BlueMoon Universal verfügt über die Standardschnittstellen USB, PCM (SSI), UART und Codec und einen ARM7 Controller für die Software der oberen Layer. Ein API (Application Programmable Interface) stellt sicher, dass Lösungen ohne zusätzlichen Steuer-Controller entwickelt werden können. Der neue IC ist in zwei verschiedenen Speicherausführungen verfügbar, mit ROM oder integriertem Flash. Der Baustein ist das neueste Mitglied der BlueMoon-Produktfamilie von Infineon und ermöglicht durch die neuesten Technologien, wie z.B. 0,13 µm HF- und Flash-Technologie, besonders kleine und billige Bluetooth-Lösungen.

„Mit der Lieferung von über 7 Millionen Bluetooth-Chips können wir unsere Marktanteile in diesem stark wachsenden Markt erweitern“, sagte Hubert Christl Vice President und General Manager des Geschäftsgebiets Local Area Wireless bei Infineon. ”Desweiteren unterstreicht Infineon durch die gesteigerte Integration und die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten deutlich seine führende Position im Bereich Bluetooth.“

Verfügbarkeit und Preise


BlueMoon Universal wird zu einem Preis von unter 4 Euro in hohen Stückzahlen angeboten. Die ersten Entwicklungspakete werden Ende 2002 zur Verfügung stehen. Die Produktion in Stückzahlen beginnt 2003.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFWS200206.102 e