Infineon stellt weltweit ersten Framer-Mapper-Chip mit Übertragungsraten von 40 Gbit/s für STS-768 SDH/SONET-Applikationen vor

13.08.2001 | Market News

San Jose, 13. August 2001 – Infineon Technologies (FSE/NYSE: IFX), ein führender Hersteller von integrierten Schaltkreisen für Kommunikations- und optische IC-Lösungen, hat heute den weltweit ersten Framer-Mapper-Chip für Datenraten von 40 Gbit/s (Vierfach-STS-192) vorgestellt. Der Baustein ist für die nächste Generation von SDH/SONET-Kommunikationssystemen ausgelegt. Zusammen mit dem kürzlich angekündigten MUX/DEMUX-Chipsatz bietet der 40-Gbit/s-Framer-Mapper einen hohen Integrationsgrad und herausragende Funktionalität, um Linecard-Applikationen für den höher integrierten 10-Gbit/s- und kommenden 40-Gbit/s-Markt zu adressieren. Mit dieser Lösung können die Hersteller von optischen Übertragungssystemen ihre Kosten und Time-to-Market wesentlich reduzieren.

„Wir bieten unseren Kunden nicht nur die besten Technologien für den STS-192-Linecard-Markt an, sondern eröffnen ihnen auch die Möglichkeit für eine STS-768-Implementierung, entsprechend der Marktentwicklung,“ sagte Jack Basi, Vice President Marketing des WAN Geschäftsbereiches von Infineon. Die 40-Gbit/s-Framer-Lösung wurde von Catamaran Communications entwickelt, eine Firma die kürzlich von Infineon erworben wurde. Sie ermöglicht es Herstellern schnell und effizient hochbandbreitige Übertragungssysteme, wie die nächste Generation von DWDM(Dense Wave Division Multiplexer)-Systemen und Add-Drop-Multiplexern sowie digitale Cross-Connects in den Markt einzuführen. Der von Infineon vorgestellte 40-Gbit/s-Framer-Chip wurde für die wesentlichen Erfolgsfaktoren dieser Systeme konzipiert, mit höherer Bandbreite bei geringerer Leistungsaufnahme und reduzierten Abmessungen.

Das ständig steigende Verkehrsaufkommen von Internet- und Multimedia-Daten führt dazu, dass Telekommunikations-Anbieter bereits 40-Gbit/s-Übertragungs-technologien entwickeln, die eine neue Generation sehr leistungsfähiger Chips erfordern. Nach Prognosen von Gartner Dataquest (Fiber Optic Food Chain, März 2001) wird der weltweite Halbleiter-Bedarf für STS-192- und STS-768-Framer von 79 Millionen US-Dollar in 2000 auf rund 2 Milliarden US-Dollar in 2004 anwachsen.

Infineons 40-Gbit/s-Framer-Mapper (Vierfach-STS-192)


Der heute angekündigte Framer-Chip ist Bestandteil der umfassenden Linecard-Lösungen von Infineon für Datenraten von 10 Gbit/s bis 40 Gbit/s zwischen der Glasfaser und der Netzwerkprozessor-Schnittstelle. Gefertigt auf Basis eines 0,15-µm-Prozesses bietet der hochintegrierte Framer-Mapper die komplette Datenverarbeitung und das synchrone Frame-Scrambling (Descrambling) für Vierfach-STS-192. Der Chip unterstützt Pointer-Verarbeitung mit STS-1-Granularität für STS-192 und skalierbare Gruppierungen von STS-3c bis STS-192c für eine schrittweise Erhöhung der Bandbreite auf STS-768 gemäß den Anforderungen der Netzwerkbetreiber. Darüber hinaus bietet der neue Baustein umfangreiche Funktionen für Performance, Alarm- und Fehler-Überwachung. Der Chip erfüllt alle relevanten SDH/SONET-Standards.

Verfügbarkeit


Muster des neuen 40-Gbit/s-Framers und Evaluierungsboards sind ab dem 4. Quartal 2001 verfügbar. Die Volumen-Produktion ist für die erste Jahreshälfte 2002 geplant.


Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com

Informationsnummer

INFCOM200108.106e

Pressefotos

  • Infineon Announces World's First Single Chip 40G Framer-Mapper Delivering Higher Bandwidth for Emerging STS-768 SONET/SDH Market
    Infineon Announces World's First Single Chip 40G Framer-Mapper Delivering Higher Bandwidth for Emerging STS-768 SONET/SDH Market
    Press Picture

    JPG | 584 kb | 1063 x 1535 px