三方携手研究省电高达25%的节能电磁炉
Business & Financial Press
2010年10月11日
2010年10月11日,德国纽必堡讯——来自德国工业和研究领域的三家合作伙伴携手合作,力求降低厨房耗能大户的电耗,推出节能型灶具。采用电磁炉进行烹饪,如果只对上面的锅加热,而不加热电磁炉表面,可节省高达25%的电能。在当今德国,约有10%至15%的家庭使用电磁炉。电磁炉相对于电炉的价格差异可能影响了一些消费者的购买决定。
这正是德国联邦教育与研究部(BMBF)出资赞助开展“InduKOCH”技术合作项目的原因所在。德文缩写“InduKOCH”代表着利用创新电路概念和组件,提高电磁炉烹饪能效。家用电器零部件供应商E.G.O.、不来梅大学电气驱动电力电子设备学院(IALB)和半导体供应商英飞凌计划合作开展一个研究项目,旨在寻求降低电磁炉组件成本的方法,项目截止期为2013年年中。
在英飞凌牵头下,合作各方齐心协力利用可大幅降低电磁炉功耗的优化电力电子组件,开发经济高效的系统。为此,英飞凌着手开发先进的功率半导体,即所谓的IGBT(绝缘栅双极晶体管)。在电磁炉中,IGBT负责对用于加热的感应线圈高频电流进行开关。利用这些全新的功率组件,E.G.O.可对电磁炉零部件进行电子和机械改造,采用全新的电路概念,从而降低生产成本和产品能耗。IALB负责研究高频开关操作的建模和模拟,以便降低寄生能耗。
作为德国联邦政府高科技战略和资助计划“IKT 2020”的一部分,德国联邦教育与研究部将为InduKOCH项目提供三年的赞助,投入资金总额达约120万欧元。
关于E.G.O.
总部位于德国Oberderdingen的E.G.O.是全球知名的家用电器零部件供应商。80年前,Karl Fischer发明了第一台适用于批量生产的电灶具,为E.G.O.之后的辉煌发展奠定了基础。依靠这款产品,他不仅革新和简化了烹饪设备,还为今日成长为行业创新领袖的E.G.O.公司打下了发展基础。如今,E.G.O.可提供烹饪和烘焙、清洗、烘干和洗碗所需的任何加热和控制元件。除了适用于家用电器的产品,E.G.O.还提供烹饪和专业洗衣所需的组件、系统和完整的产品以及适用于医疗和汽车行业的先进组件。经过在德国以及国外的系统拓展,加上无数的创新,E.G.O.最终成为: 一家享誉全球的公司。
更多信息可参见: http://www.egoproducts.com。
关于不来梅大学电气驱动电力电子设备学院(IALB)
该项目来自学术界的合作方是不来梅大学电气驱动电力电子设备学院(IALB)。该学院负责有关功率半导体器件能效的基础性研究。自1994年创建以来,学院通过开发各种电路概念和现代化的器件,积累了丰富的专业知识并建立了完善的基础设施。学院在该项目中的研究重点是功率器件的建模和模拟。
更多信息可参见:
www.ialb.uni-bremen.de。