英飞凌面向“全数字化”本地环网推出多信道线路测试解决方案大幅降低系统成本
Technology Media
2009年9月7日
2009年9月7日,德国Neubiberg和法国巴黎讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX:IFNNY)今日在世界宽带论坛上展出专为xDSL接入设备提供综合线路测试的全新芯片组。这种设计独特、经济划算、性能可靠的多信道金属线路测试(MLT)解决方案,具备内置“湿性电流”功能,可提供先进的线路和回路测试功能,实时监控语音质量和网络的稳定性。这种解决方案不但测试精度高,而且不影响DSL性能。相比传统的测试方法而言,英飞凌MLT芯片组最高可使系统成本降低90%。
如今有越来越多的电信运营商开始利用适用于语音和数据传输的单一IP化网络取代原有的PSTN,从现有的网络升级至下一代网络(NGN)。其中一种广为采用的方法是“全数字化”线路方案,此种线路会在用户端对语音信号打包,然后在DSL线路上以VoIP封包传送。在这种全新的数字网络中,运营商需要采用全新方法对环路进行测试,以诊断和查明线路问题。
“通过推出MLT芯片组,英飞凌为全IP网络提供了一个革命性的线路测试及环路监控解决方案,有助于我们的客户大幅降低系统成本。”英飞凌科技固网通信事业部总裁Christian Wolff指出,“MLT解决方案可使运营商对xDSL接入设备进行‘PSTN级’线路测试,同时丝毫不影响DSL性能。”
该芯片组支持所有DSL技术(ADSL、VDSL 和 SHDSL),与外置测试头的精确度匹配。相比传统PSTN线路测试方案而言,该芯片组可提供更多的功能,其中包括电路板生产测试和查音等。此外,MLT解决方案还可提供湿性电流(防止线路氧化的较低电流),确保本地环网长期可靠运行,使运营商在不中断用户网络连接的情况下,持续对线路进行测试。
MLT简介
英飞凌的MLT解决方案由一个128信道线路测试控制器(VINETIC™-LTC)和一个16信道SLIC(Smart SLIC™-T16)组成。Smart SLIC-T16最多可连接16条物理DSL线路,并且湿性电流应用于这些线路。英飞凌MLT解决方案具备较高的集成度,这意味着它不会对多信道DSL线路卡造成密度方面的影响。
与采用交换矩阵连接外置测试头或测试卡的现有线路测试方案相比,英飞凌MLT芯片组可使系统成本降低90%。此外,极低(可忽略不计)的功耗满足欧盟行为准则相关要求,完全符合国际电信联盟的G.LT测试标准。
全新推出的MLT解决方案与英飞凌适用于ADSL和VDSL的现有SELT(单端线路测试)解决方案互为补充,后者已可向运营商提供各种环路信息,例如环路长度估计值、数据速率估计值、桥接抽头检查结果和串扰分析结果等。英飞凌的SELT解决方案还可提供有关潜在射频干扰的信息,并可估计线路的哪个部位存在可疑的干扰。
供货情况
VINETIC-LTC和Smart SLIC-T16部件的工程样品以及完整的设计与系统套件(包括评估板、硬件设计指南、示意图、固件、高级API软件)目前已开始提供,并在世界宽带论坛举办期间(巴黎国家工业与技术中心,2009年9月7日至9日)在英飞凌展台(245号)上展出。
如欲了解更多信息,敬请登录英飞凌网站:
http://www.infineon.com/MLT
2009年7月7日,英飞凌科技宣布同意将固网通信事业部(WLC)出售给私人股权投资公司Golden Gate Capital。今年秋天完成交易后,固网通信事业部将变身为LANTIQ。它将在世界宽带论坛(巴黎国家工业与技术中心,2009年9月7日至9日)的英飞凌展台(245号)展出其解决方案。LANTIQ将跻身全球前15强无晶圆半导体公司,成为固网通信与宽带接入市场一站式解决方案供应商。它将成为可提供完整的DSL端至端产品组合、具备将DSL、VoIP和家庭网络连接集成至复杂片上系统(SoC)等独特能力的少数企业之一。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
如欲了解更多信息,敬请登录
www.infineon.com
本新闻稿可在以下网站找到:
www.infineon.com/press/
Information Number
INFWLS200906.080
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
Good to have efficient Line Testing - MLT provides integrated line testing on xDSL access equipment.
|
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Christoph von Schierstaedt Media Relations |
|