英飞凌推出面向身份识别和支付应用的非接触式解决方案:具有革命性安全特性的全新SLE 78CL双界面芯片卡微控制器系列
Technology Media
2009年11月17日
2009年11月17日,德国Neubiberg和法国巴黎讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX/ OTCQX: IFNNY)今天在“智能卡暨身份识别技术工业展”(CARTES & IDentifica-tion)上推出了一款高安全的双界面微控制器系列产品,该系列产品实现了非接触式芯片前所未有的数字安全特性,是英飞凌在非接触式解决方案方面矢志创新的结果。全新SLE 78CL(CL意为非接触式)系列采用了屡获殊荣的“Integrity Guard”硬件安全技术,英飞凌发明的这项技术被芯片卡行业誉为“最佳硬件创新”。英飞凌将SLE 78CL系列产品瞄准下一代卡片或其它形式的政府身份识别及支付应用。
今后十年,在芯片卡和安全项目中,基于硬件的安全将日益成为重要的差异化因素。尤其是保存时间长达十年甚或更长的电子政务文档,要求利用芯片级保护技术,提供持久的支持。要在敏感的高端安全身份识别和支付市场上获得成功,一个关键的因素就是,提供具有杰出的非接触性能、能够确保长期安全和耐用的高质量产品。
英飞凌推出的SLE 78CL系列非接触式安全微控制器能够满足这些市场要求,该系列产品具备全面的检错功能,可在所有数据通道上进行完全的片上加密,数据通道包括所有SLE 78CL产品特有的双中央处理器(CPU)、所有的存储器(EEPROM、FLASH、ROM和RAM)、高速缓存和总线。
双CPU利用各自的安全密钥进行硬件加密计算,并不断地对CPU的运行进行交叉检查,以查明错误状态。当检测到错误或攻击企图时,此款高安全的微控制器能够决定是继续运行,还是触发警告并自动停止运行。
SLE 78CL系列将Integrity Guard技术融合到具有尖端技术的低功耗架构中,使非接触式应用拥有了高度的安全性,同时满足功耗与时效限制的严格要求。这种低功耗架构的一个根本机制是,根据读卡器磁场区提供的能量,自动调节SLE 78CL芯片的内部数据处理速度。这样,微控制器可以在场强很低的情况下运行。由于智能卡和电子政务身份识别终端通常不采用电池,读卡器的无线电波将提供能量,支持非接触式芯片的运行。
为实现全球互通,SLE 78CL芯片可支持全系列近距离非接触式接口,如ISO/IEC 14443 Type B和Type A。最高可达848 kb/s的非接触式处理速度大幅缩短了交易时间,并且即使要传输很大的数据集,例如在电子护照应用中,SLE 78CL也能便捷地实现交互操作。
SLE 78CL正在接受通用标准(Common Criteria)“EAL 5+ high”认证和EMVCo审批。
SLE 78CL非接触式系列供货情况
目前,SLE 78CL安全微控制器系列中的6个成员已经上市。在EEPROM和内存容量方面,这些器件可以提供244千字节(KB)至288 KB的ROM用于存储程序代码(如操作系统)和36 KB至144 KB的EEPROM用于存储数据。用于执行对称式和非对称式加密运算的专用协处理器,如3-DES(Triple Data Encryption Standard)、AES(Advanced Encryption Standard)、RSA(Rivest、Shamir、Adlemen)和ECC(椭圆曲线加密)等,可支持高速数据处理。
更多信息
如欲了解关于“智能卡暨身份识别技术工业展”(巴黎北诺德维勒班展览中心,2009年11月17日-19日)的信息,请登录
www.cartes.com
如欲了解关于英飞凌在“智能卡暨身份识别技术工业展”第4展厅4L014展位的精彩展示的更多信息,请登录
www.infineon.com/cartes
如欲了解关于英飞凌SLE 78和SLE 78CL系列安全微控制器以及英飞凌的芯片卡IC和安全IC产品系列的更多信息,请登录
www.infineon.com/sle78和
www.infineon.com/security
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
如欲了解更多信息,敬请登录:
www.infineon.com
本新闻稿可在以下网站找到:
www.infineon.com/press/
Information Number
INFCCS200911.010
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Monika Sonntag Media Relations |
|