英飞凌与ARM宣布签订关于高级安全应用的战略性架构许可协议
Technology Media
2009年11月17日
2009年11月17日,德国Neubiberg和英国剑桥讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX/ OTCQX: IFNNY)和ARM(LSE: ARM /Nasdaq: ARMH)今天宣布,将在面向芯片卡和安全应用的安全控制器领域展开长期战略合作。根据这份协议,英飞凌将获得ARMv6M和ARMv7M架构的使用许可。利用其自有的兼容ARM®架构的专用CPU内核,结合行业许可应用最广泛的32位CPU技术优势,英飞凌将满足安全市场当前及未来对基于硬件的安全应用的需求。
英飞凌是唯一获得专用于安全应用的ARM架构许可的ARM合作伙伴。根据这份协议,英飞凌能够将其创新安全技术整合到CPU内核中,同时保持与标准ARM处理器指令集的兼容性。通过这种方法,可以重复利用代码,并可利用广博的ARM开发资源。英飞凌的目标是,到2011年下半年,推出第一批针对多媒体SIM卡市场的量产产品。此外,英飞凌将结合ARM架构与其专为要求苛刻的芯片卡和安全应用而开发的“整合防护”硬件安全技术,提供面向高端安全应用的产品。
英飞凌科技智能卡与安全事业部总裁Helmut Gassel博士表示,“通过这项战略合作,英飞凌得以贯彻其提供基于自有内核的安全产品的战略。通过将我们技术尖端的安全特性与ARM架构的特定益处相结合,我们将打造专有安全内核,提供高性能、低功率和ARM体系特性。走在基于硬件的安全应用的开发前沿,英飞凌将矢志不渝地追求创新,提供更加杰出的安全产品,为我们的客户提供更多益处。”
ARM执行副总裁兼处理器事业部总经理Mike Inglis指出,“我们与英飞凌的协议清楚表明,通过合作差异化策略,ARM架构将进一步拓展至要求最苛刻的安全应用。我们的SecurCore™处理器将继续在智能卡市场上保持成功,同时,我们与英飞凌的合作符合我们当前实施的战略,即支持嵌入式安全应用开发人员在其未来设计中利用ARM架构。”
ARM和英飞凌已经有将近10年的合作历史,主要是在无线通信应用方面。
高能效、连通性和安全性是英飞凌的三大主要业务领域。英飞凌是全球排名第一的芯片卡半导体厂商,2008年,在该市场的24亿美元总销售额中,英飞凌占据了25.5%的份额。充分利用其25年来在安全应用领域积累的丰富技术专长,英飞凌致力于增强当今众多解决方案的安全性,如通信、支付和银行、人员和物品的可靠识别、数据和网络接入保护以及数字家庭娱乐电子产品等。
关于ARM
ARM为先进的数字产品设计内核,从无线通信、网络连接和消费娱乐解决方案,到影像设备、汽车电子、安全应用和存储设备,众多解决方案都采用了ARM的处理器技术。ARM拥有全面的产品系列,包括32位RISC微处理器、图形处理器、支持软件、单元库、嵌入式存储器、高速连接产品、外设和开发工具等。结合全面的设计服务、培训、支持和维护,以及广泛的ARM合作伙伴群体,ARM提供了一体化系统解决方案,助力领先电子产品制造商快速、可靠地向市场推出产品。如欲了解关于ARM的更多信息,请登录http://www.arm.com。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在全球拥有约29,100名雇员。英飞凌公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。
如欲了解更多信息,请登录
www.infineon.com
Information Number
INFCCS200911.009
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Monika Sonntag Media Relations |
|