英飞凌推出全球首款DSL CPE解决方案,支持优质IPTV同步擦除解码和重传并扩展互通范围
Technology Media
2008年7月15日
2008年7月15日,德国Neubiberg与中国香港讯——在宽带世界论坛亚洲会议上,英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布推出适用于客户端设备(CPE)的ADSL2+ 与VDSL2解决方案组合的增强版解决方案,可优化对IPTV(网络电视)等应用的支持,为各种部署条件提供最佳的服务质量(QoS)。英飞凌的IPTV over DSL套件包括适用于xDSL CPE解决方案的错误预测解码(擦除解码)和伽马层重传(Gamma Layer Retransmission )等创新功能。
“依靠15年来为全球100多个网络运营商部署ADSL的丰富经验,英飞凌将 AR7住宅网关芯片解决方案的全球互通性扩展至英飞凌现有及未来单片ADSL2+和VDSL2器件。” 英飞凌通信解决方案事业部高级副总裁兼固网接入业务部总经理Christian Wolff指出,“凭借优化IPTV性能的增强功能和AR7固件和系统实现技术与成熟的Amazon-SE和Danube芯片以及未来产品的全面集成,英飞凌客户可获得无与伦比的DSL CPE部署技术。”
英飞凌DSL架构内的IPTV功能套件在业界率先于单芯片上集成了擦除解码和伽马层重传功能。擦除解码在不改变DSLAM的情况下,就可改善脉冲噪声抗扰性,在实际部署环境中,相对于不具备擦除解码功能的CPE,最高可使误差防护功能提高两倍。伽马层重传机制采用智能的流量整形和区分算法,与总局(CO)设备一并使用。
设置最低延迟和最大误差防护,优化IPTV、VoIP或网络游戏等实时服务,确保用户获得最佳的体验。此外,嵌入的分组处理引擎可处理所有分组尺寸的线速路由吞吐量。这种智能加速技术极大提升了路由性能,同时降低英飞凌Amazon-SE 和 Da-nube芯片组和未来CPE设备的CPU内核负载。
除了部署IPTV over DSL套件,英飞凌还继续与独立的测试试验室(ITL)一道在自己的工厂实施广泛的互通性测试计划。不久前,在全球范围内获得认证的独立测试实验室(ITL)KTL 实验室证实Amazon-SE芯片的互通性符合宽带论坛的TR-067 和 TR-100要求。
KTL加州圣克拉拉实验室总经理Bruce Wright指出:“英飞凌Amazon-SE解决方案在互通性和性能方面可与英飞凌AR7芯片集解决方案媲美。KTL对Amazon-SE和AR7芯片集进行了多次互通性测试,很高兴地指出这两个器件都通过了物理层测试(部署几个DSLAM),满足TR-067 和 TR-100互通性要求。”
2007年英飞凌收购了德州仪器DSL CPE业务后,就启动了xDSL互通计划。英飞凌在全球拥有最高的xDSL CPE器件市场份额,自2003年起(资料来源:iSuppli)累计销售超过1.1亿个器件。这意味着安装在全球的每三个器件当中就有一个来自英飞凌。
英飞凌的战略是通过智能地重复使用公司产品的DSL子系统,包括模拟和数字前端和互通性固件(适用于当前和未来CPE平台),缩短客户产品上市时间。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元(包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登录
www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到:
http://www.infineon.com/press
注:KTL (www.trac-ktl.com)是宽带(DSL)论坛正式认可的独立测试实验室。KTL成立于1985年,是全球测试、认证、鉴定和审批的领导机构。KTL分别在美国加利福尼亚州的圣克拉拉以及英国东部约克郡赫尔设有实验室,其业务遍及全球,涵盖电信、无线、DSL、安全、EMC、审批、NEBS、CE标志和环境测试等方面。
Information Number
INFCOM200807-080
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
Difference between an IPTV stream with and without Erasure Decoding and Gamma Layer Retransmission
|
| Name | Contact | ||
|---|---|---|---|
|
Christoph von Schierstaedt |
Christoph.von-Schierstaedt@infineon.com
|