英飞凌率先推出面向低成本手机的基于WLAN的语音业务解决方案
Technology Media
2008年3月17日
2008年3月17日,德国Neubiberg,美国圣何塞讯——全球领先的通信集成电路(IC)制造商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)推出了行业首个面向低成本手机的基于IP的语音业务解决方案,允许运营商通过在手机平台上集成Wi-Fi功能,实现固定-移动网络覆盖。相比于现有的解决方案,该解决方案有助于将支持Wi-Fi功能的手机的原材料(BOM)成本大幅降低达50%。
在美国加利福尼亚州举办的Spring VON.x展会上,英飞凌公司今日宣布,推出面向低成本双模GSM/Wi-Fi解决方案的参考设计平台。与全球领先的面向移动、网络和计算产品的Wi-Fi解决方案开发商Atheros通信公司联手,英飞凌开发了一个功能完善的低成本双模GSM/Wi-Fi移动平台。这个完备的参考设计解决方案可以为低成本手机提供Wi-Fi功能,允许世界各地的数百万用户在连接至无线局域网(WLAN)时,免费使用高质量的VoIP呼叫业务。
XMM™1013平台可以在手机上实现VoIP处理能力以及GSM业务功能。迄今为止,Wi-Fi技术一直被用作高端智能手机接入互联网使用数据业务的连接技术。这个新平台以前所未有的低廉价位,为手机提供了全面的VoIP处理能力。
Forward Concepts的首席分析师Will Strauss表示:“预计,2010年,双模GSM/Wi-Fi手机的销售量将从2008年的1.86亿部增至2.5亿部。考虑到英飞凌在市场上广受欢迎的第二代ULC GSM芯片以及业界普遍采用的Atheros公司的ROCm™系列移动WLAN解决方案,我认为,这个结合了手机与WLAN的解决方案也将大获成功。”
Atheros公司副总裁兼移动无线业务部总经理Sam Endy指出:“新推出的参考设计让遍布全球的数百万用户有更多机会使用移动VoIP业务。我们两家公司已经联袂开发了一款易于使用、成本低廉的极具魅力的双模GSM/Wi-Fi手机,Wi-Fi功能将成为未来新手机的主流特性。”
英飞凌通信解决方案业务集团副总裁兼入门级手机业务部总经理Weng Kuan Tan称,“一方面,许多人希望在家中或路上(或在旅途中)使用价廉物美的VoIP呼叫业务,同时,人们对能够同时接入GSM移动网络和Wi-Fi热点的易于使用的手机的需求日益增长。我们业经实践检验的畅销的低成本解决方案加上Atheros公司的无线VoIP系统,是一个面向新的双模手机的价廉物美的解决方案,允许用户利用任何开放式接入点,免费使用VoIP呼叫业务。”
关于XMM™1013平台
基于英飞凌销售量已逾5,000万的成熟的单芯片X-GOLD™101解决方案,XMM™1013平台集成了全球成本最低的蜂窝解决方案,和Atheros公司提供的业界最廉价的无线VoIP解决方案——单芯片AR6101 ROCm™。通过推出这个面向蜂窝移动和Wi-Fi技术的高度集成的平台,英飞凌与Atheros公司率先推出了面向双模GSM/Wi-Fi手机的最低价位的解决方案。除支持诸如MSN、Google Talk、雅虎和FON等VoIP客户端,允许用户在互联网上使用包月呼叫业务之外,该解决方案还可在VoIP模式下提供杰出的通话性能和6小时通话时间。
供货情况
目前,手机制造商正在对XMM 1013平台样品进行试验,将从2008年第二季度开始投入量产。
如欲了解关于XMM 1013的更多信息,敬请登:
www.infineon.com/XMM
如欲了解关于VoIP的更多信息,敬请登:
www.infineon.com/press/VoIP
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元(包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登
www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到:
http://www.infineon.com/press
Information Number
INFCOM200803.050
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
The Infineon XMM(tm)1013 offers Voice-over-IP functionality for low-cost mobile phones and enables operators to offer fixed-mobile convergence by integrating Wi-Fi on its mobile phone platform.
|