英飞凌推出整合功率、应用及品质的MIPAQ™系列电源模块

Technology Media

2008年5月27日

2008年5月27日,德国Neubiberg和纽伦堡讯——在纽伦堡举行的2008年PCIM展会上,英飞凌科技股份公司 (FSE/NYSE: IFX)今天推出了具有极高集成度的全新MIPAQ™系列IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块。该MIPAQ(整合功率、应用及品质的模块)产品可支持高效变频器设计用于不间断电源(UPS);压缩机、泵和风扇等工业驱动器;太阳能发电厂以及空调系统。模块经过增强测试并作为已知良好系统交付。

“凭借我们的系统专长、广博的应用能力以及在工业电子领域50多年的经验,我们能够提供创新、可靠和节能的模块,”英飞凌公司高级主管兼工业电源部负责人Martin Hierholzer说,“MIPAQ模块彰显了英飞凌在模块技术领域的领先地位。通过MIPAQ模块,客户可以设计出功能强大的紧凑型变频器,且产品性价比卓越,效率和耐用性进一步提高。”

MIPAQ™系列:三大产品
MIPAQ系列基于创新的封装概念并充分利用了英飞凌IGBT4芯片的优势。这些芯片电气耐用性卓越,较IGBT3的开关损耗低20%左右,并提供更高的功率循环能力。所有MIPAQ产品均具有IGBT六单元配置。该MIPAQ系列目前涵盖三大产品。模块“MIPAQ™ base和MIPAQ™ sense能够显著节省占位空间。该系列成员的功能各具特色。

例如,MIPAQ base模块集成了电流分流功能,而MIPAQ sense模块则拥有额外的全数字化电流测量功能,提供电流隔离输出信号。MIPAQ serve模块则搭载适应性驱动装置。

MIPAQ™ base:搭载集成式分流器的模块
高度仅17毫米的MIPAQ base模块适用于压缩机、泵和风扇等工业驱动器及机床变频器中的低电感系统设计。凭借模块中集成的三个专门设计用于测量电流的分流器,这些应用可在节省空间和消除PCB热点方面显著受益。这些集成分流器现在可处理以前由外部电流传感器执行的各项任务。外部电流传感器成本高昂且占用宝贵的空间。在变频器PCB上,集成分流器产生的热量也明显减少。MIPAQ base模块能够将热量更好地分配到散热片上。

运用英飞凌的IGBT4芯片技术,六单元配置的1200 伏MIPAQ base模块的标称电流不高于150 A,并搭载NTC电阻器进行温度传感。这些模块的最高工作结温是150 ° C,采用英飞凌EconoPACK™3封装并符合RoHS标准。

MIPAQ™ sense:搭载数字电流测量功能的模块
除了IGBT六单元配置和三个高度精密的电流分流器,MIPAQ sense模块还集成了一个全数字化电流测量器件,运用Sigma Delta测量法提供电流隔离输出信号。英飞凌的无芯变压器技术使得光耦合器不再需要,从而节省额外的电路板空间。MIPAQ sense模块可管理50 A 、75 A和100 A的电流。MIPAQ sense模块采用EconoPACK™3封装,运用PressFIT压接互连技术实现快速、可靠的免焊安装。

MIPAQ™ serve:搭载适应性驱动装置的模块
MIPAQ serve是英飞凌提供的高可靠性模块,集成IGBT六单元配置、全套驱动IC 以及温度测量功能。这些功能使MIPAQ serve成为高电流驱动应用的完全即插即用解决方案。这些模块搭载了基于英飞凌无芯变压器技术的电流隔离式驱动器。更少的光耦合器能够进一步提高模块的长期稳定性。MIPAQ serve模块涵盖1200伏电压范围内100 A、150 A和200 A的可管理电流。


供货
MIPAQ base和MIPAQ sense模块的样品预计可在2008年第三季度开始供应,批量生产分别定于2009年第二季度(MIPAQ base)和2009年第三季度(MIPAQ sense) 。MIPAQ serve模块的样品供应预计到2008年第四季度开始,在2009年第三季度开始批量生产。

在2008年欧洲PCIM 展会上推出的MIPAQ、OptiMOS 3和XC878微控制器
英飞凌正在展示采用无铅封装的全新MIPAQ模块及其OptiMOS 3 40V、60V和80V MOSFET。这些器件在相应击穿电压下具有全球最低的通态电阻。英飞凌还展出搭载FOC和PFC的全新xc878系列8位微控制器及其他创新产品。英飞凌在2008年欧洲PCIM 展会(德国纽伦堡, 5月27日至29日)的展台为12展厅404号展台。如欲了解展会更详细内容,请登录:www.infineon.com/pcim2008

如欲了解英飞凌全新MIPAQ模块的更多信息,请登录: www.infineon.com/mipaq如欲了解英飞凌功率半导体及模块产品组合,请登录: www.infineon.com/power 
and modules please go to www.infineon.com/power

 

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元(包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press

 

Information Number

INFAIM200805.065