英飞凌与PGP公司携手合作以增强和改善安全

Technology Media

2008年4月22日

2008年4月22日,德国Neubiberg和美国加州帕洛阿尔托讯——安全半导体与企业安全软件领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)与企业数据保护全球领袖PGP公司宣布,双方将在一系列技术和商业领域展开合作。两家公司将首先提供一个组合解决方案,使可信平台模块(TPM)的设置和管理与PGP全磁盘加密(Whole Disk Encryption)结合起来。

PGP加密平台(Encryption Platform)与英飞凌近期推出的可信计算管理服务器(TCMS)软件是可以相互补充的成熟、健壮的安全解决方案。二者的有机结合使企业能够通过采用TPM全面管理数据保护系统。如今部署的绝大多数企业级PC都采用TPM作为安全微控制器。但在TCMS出现之前,由于缺乏集中管理,这些TPM无法得到有效利用。

作为PGP加密平台应用之一的PGP全磁盘加密利用PC集成的TPM芯片,除了基础密码短语之外还带来了二次验证。企业客户现在可利用TCMS基础设施集中设置、管理和备份基于TPM的密钥,作为对台式机进行全面加密的第一步。英飞凌与PGP公司推出的产品可满足企业对数据恢复、登录、设置和策略管理的最关键要求。

作为全球TPM集成电路领导厂商的英飞凌拥有当今最大的TPM用户规模。可提供具体操作系统软件组件以支持TPM的英飞凌专业套件(Infineon Professional Package)已被全球众多顶级PC厂商预装。

英飞凌的TPM Professional Package V3.5的核心功能是独立于TPM厂商。英飞凌将提供适用于英特尔TPM 1.2的客户机软件。“PGP公司是企业数据保护市场最大的品牌之一,我们很高兴能够与PGP公司合作,共同开发未来项目。”英飞凌科技北美ASIC设计与安全(ADS)业务部副总裁Paolo Cocchiglia指出。

独树一帜的PGP加密平台构成PGP公司产品基础。PGP加密平台具备单一、可扩展和高可用性的架构,可降低IT运行成本,消除重复性任务、系统、培训和支持问题。与只能解决单个威胁的单点解决方案或缺乏继承的拼凑式产品套件不同,PGP加密平台可为最为广泛的加密应用提供集成加密架构。

“我们非常高兴能够与TPM硬件与软件领导厂商英飞凌合作,应对由不断增多的安全解决方案所带来的密钥与安全策略管理挑战。”PGP公司总裁兼首席执行官Phil Dunkelberger指出,“除向客户提供独具特色、功能强大的安全解决方案外,此次合作还通过展示PGP加密平台广泛适用于各种数据保护技术,确认了PGP加密平台战略。”

关于PGP公司
PGP公司是适用于企业数据保护的电子邮件与数据加密软件领先厂商。基于统一的密钥管理与策略基础架构,PGP加密平台可提供适用于企业数据安全的最广泛的集成应用。采用PGP加密平台的应用不但可使组织满足当前的需求,而且能够随着电子邮件、笔记本电脑、台式机、即时通讯、智能话机、网络存储器、文件传输、自动处理和备份等安全需求的提高实现扩展。

迄今为止,全球已有80,000多家企业、公司和政府机构采用PGP解决方案,包括95%的“财富100强企业”、75%的“财富全球100强企业”、87%的“德国DAX指数企业”和51%的“英国FTSE 100指数企业”。PGP依靠创新、标准、可靠的解决方案,赢得全球广泛赞誉。PGP解决方案可帮助保护机密信息,确保客户数据安全,满足合规和审计要求,维护公司的品牌和声誉。

如欲了解有关PGP公司信息,敬请登录: www.pgp.com

 

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元(包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com 

该新闻稿可从以下网站找到: http://www.infineon.com/press

 

Information Number

INFAIM200804.053