以创新电子设备满足排放标准要求,英飞凌为未来汽车微控器设立新基准
Business & Financial Press
2008年1月29日
2008年1月29日,德国Neubiberg讯——EURO5标准将于2009年开始实行,届时氮氧化物排放量必须在当前排放量的基础上降低四分之一。汽油引擎汽车的排放量不得高于60 mg/km,而柴油引擎的排放量必须降低28%,达到180 mg/km。对于排放的颗粒物而言,当前实行的EURO4标准规定的临界值必须降低80%,从25 mg/km降至5 mg/km。
控制引擎活动并决定每个点火周期理想空燃比的高性能微控器在改善这些性能方面发挥着至关重要的作用。欧洲领先的汽车电子设备芯片制造商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)现已推出AUDO FUTURE产品系列,该产品系列能够用于计划在2014年投放市场的EURO6标准的汽车。届时柴油引擎汽车的氮氧化物排放量将再次降低55%——只有具备更加强大的计算能力和采用创新的压电直喷系统才能满足要求。压电直喷系统在每个汽缸冲程中以16种不同的剂量喷射燃料。为了满足这个充满挑战性的要求,AUDO FUTURE微控制器的内存比当前微控制器的内存提高了一倍,计算能力提高三分之一。416个端口、多个数/模转换器和2个处理器可确保它们全面控制引擎。
英飞凌AUDO FUTURE微控制器负责人Jochen Hanebeck表示:“我们将适时向市场推出不同版本的AUDO FUTURE。将来,我们可为所有类型的车辆提供理想的微控制器——无论是柴油、汽油还是混合动力车。”
英飞凌是欧洲汽车电子设备应用微控器的领先供应商。目前,每辆新车平均安装25个英飞凌微控制器。根据统计,欧洲二分之一的车辆以及全球三分之一的车辆采用英飞凌微控制器设计柴油或汽油引擎控制系统,可控制喷油、点火和废气循环利用等功能。
英飞凌AUDO FUTURE系列的更多信息可在该网站找到:
www.infineon.com/audo-future
英飞凌微控器和汽车产品系列的更多信息可在
www.infineon.com/microcontrollers和
www.infineon.com/automotive网站找到。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元(包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。
如欲了解更多信息,敬请登录
www.infineon.com
该新闻稿可从以下网站找到:
http://www.infineon.com/press/
Information Number
INFAIM200801-018
| Press Photos | |
|---|---|
Image |
Description |
![]() |
The Infineon AUDO FUTURE microcontroller family helps to meet the performance requirements of next generation emission standards, particularly EURO5 and EURO6. The most powerful of the family is the TC1797 offering 180 MHz, 4 Mbytes of flash memory and integrated FlexRay controller.
|