英飞凌以3.0Gbps的先进硬盘读取通道和6Gbps SERDES接口实现数据速率新突破

Technology Media

2007年6月29日

2007年7月——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)近日宣布展示3Gbps硬盘读取通道的功能和数据速率,为下一代的硬盘驱动器(HDD)片上系统(SoC)技术设定了速度标准。

该读写通道芯片是英飞凌与日立环球存储科技公司成功合作的成果,如果与英飞凌的6Gbps SERDES接口结合使用,还可使先进的集成片上系统具备更高的数据传输速率。该硬盘驱动器读取通道可提供无以伦比的速度和高性能的信号处理能力,从而在企业应用中更好地满足下一代硬盘驱动垂直记录的需求。

日立环球存储科技公司明尼苏达州罗彻斯特设计中心的高级董事兼总经理Steven Smith表示:“英飞凌的读取通道技术将行业领先的创新与设计专长融为一体,进一步展示了英飞凌与日立公司合作所取得的巨大成功。英飞凌已充分表现出其在开发更高性能芯片方面的领先优势。我们对这一读取通道的应用结果感到非常满意。”

英飞凌汽车、工业与多元化电子业务部负责人兼管理委员会成员Peter Baucer表示:“高通道数据速率和低功耗是实现企业级应用创新的关键,以此方可将读取通道集成于片上系统中或者提供经济可靠的优质独立芯片封装。取得这一成就,我们进一步展示了自己对市场的承诺。”

这一读取通道隶属于英飞凌深受认可的硅产品及IP功能块产品系列。该产品系列种类丰富,涵盖了硬盘驱动的各个细分市场,包括消费电子产品/超低功耗电子产品、移动设备、台式机以及企业级应用设备,可助客户降低开发成本并缩短上市时间。

不同型号的通道内核都采用相同的架构,并可提供定制设计以满足各个细分市场的具体目标参数。

作为对高性能读取通道的补充,英飞凌还展示了6Gbps多标准PHY(物理层接口)。即便在即将出台的SAS 6G标准所规定的“闭合眼图(closed eye)”环境下,6Gbps多标准PHY接口也能以零误码率工作。该接口支持6Gbps SATA和SAS,以及FC 4.25Gbps标准及其所有现有模式。采用相同基本架构的3 Gbps SATA经过特殊设计,还可支持功率敏感的移动应用。

英飞凌高性能读取通道和PHY技术已成功应用于多代硅片的生产,积累了丰富的实际应用经验。在此基础上,结合英飞凌片上系统解决方案的性能和成本优势,硬盘驱动生产商可实现卓越的设计和制造技术,良好应对紧迫上市周期和大规模量产的挑战。

About Infineon

总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元(包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

Information Number

INFAIM200706.069