HMS Ferries公司选择英飞凌CIPURSE™move票务产品部署全电子票务系统

2016-9-19 | 市场新闻

德国慕尼黑和美国加州El Segundo讯——在华盛顿州皮尔斯县,搭乘渡轮的乘客不仅可以便捷地跨越皮吉特湾,他们还是美国第一批使用基于CIPURSE™电子收费开放标准的全电子票务系统的用户。现在,渡轮运营商 HMS Ferries公司允许乘客通过智能手机、在线或Steilacoom轮渡码头售票窗口等方式购买二维码船票,这缩短了上船时间。这个新系统立足于英飞凌和Transportation Technology Partners的技术专长。Transportation Technology Partners是系统集成和网络开发公司Americaneagle.com新成立的业务部门,该公司开发了首个采用CIPURSE标准的基于账户的付费系统。这为HMS Ferries公司的运营带来了高度安全性、可靠性和数据完整性。

 

项目一开始,HMS Ferries公司提出了几点要求:首先,电子票务平台应当为乘客提供便捷的、先进的付费系统。其次,这个平台必须具有灵活性和可扩展性,以满足未来需求。Americaneagle.com之所以针对票/卡介质选择采用CIPURSE开放标准技术,是看中其强大的安全性和系统设计灵活性。英飞凌提供的CIPURSE TMmove可支持基于账户的功能:乘客既可享受快速检票之便,又能最大限度地避免欺诈风险。

 

Americaneagle.com高级副总裁Chung Chung Tam表示,“这是一个具有突破性意义的交通票务收费系统,因为它是美国首个采用CIPURSE票/卡介质的系统,也是全球首个采用CIPURSE标准的账户系统。这形成了双赢局面,一方面极大地方便了乘客,另一方面提高了HMS Ferries的运营效率。我们与英飞凌的合作可谓互利互惠,Americaneagle.com发挥自身优势,而英飞凌则运用其在CIPURSE领域的深厚知识。”

 

借助基于账户的系统,票务服务提供商和交通系统运营商可以削减成本,同时确保付费既安全又灵活。乘客可以在Transportation Technology Partners设计并运行的网站购买渡轮票,并通过电子票、智能卡或纸质票等方式检票登船。对于电子票和智能卡账户系统,船票或储值信息保存在后台系统中,由后台系统进行验证和扣费。

  

英飞凌科技股份公司美洲公司智能卡与安全事业部副总裁Joerg Borchert指出,“CIPURSE开放标准是安全而又灵活的交通票务解决方案的坚实基础。随着业界逐渐摈弃专有收费系统,关键在于新的解决方案能够迅速推出,满足不同业务模式的需求。在这个项目中,我们正是这样做的。作为一支为客户期望的基于账户的系统给予支持的研发团队,我们也能为未来的项目提供同样的支持。”

 

如欲了解关于英飞凌提供的符合CIPURSE标准的产品组合的更多信息,请访问:www.infineon.com/cipurse