英飞凌XMC4300和XMC4800微控制器和认证开发套件加快EtherCAT®应用实现

2017-3-27 | 市场新闻

2017年3月24日,德国慕尼黑和纽伦堡讯——有了英飞凌面向未来并针对应用进行优化的基于ARM ®处理器的微控制器,以高性价比的方式实现 EtherCAT ® 应用变得更加容易。在2017年国际嵌入式系统展上,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)展出可将EtherCAT开发时间缩短至三个月的新开发套件:XMC4300 Relax EtherCAT套件和XMC4800 EtherCAT自动化套件。两个套件都已通过EtherCAT认证测试,随时供货。

集成EtherCAT节点的XMC系列微控制器 XMC4300XMC4800,目标应用为 工厂自动化I/O模块机器人。所有XMC4800微控制器都已通过AEC Q100认证,因而适用于 商用、建筑用 和农用车辆

 

XMC4300 Relax EtherCAT 套件面向 EtherCAT 从站应用

该套件主要用于评估XMC4300(采用LQFP-100封装)功能,尤其是在EtherCAT从站应用中。XMC4300采用144MHz ARM ® Cortex ®-M4处理器,256KBytes嵌入式闪存和128KBytes内存。

XMC4300 Relax EtherCAT套件提供标准的,基于RJ45接口的隔离的,输入/输出的EtherCAT节点:也提供带PHY到PHY连接的可选EtherCAT节点。利用CAN收发器和D-SUB 9针CAN连接器可轻松评多种网络应用。该套件拥有与3.3 V和5 V Arduino扩展板的电压电平移位器相兼容的引脚分配。套件单价为50欧元左右。

 

XMC4800 EtherCAT 自动化套件面向联网工业自动化和工业 4.0 应用

板上XMC4800微控制器采用144MHz ARM® Cortex®-M4处理器。它还配备集成式EtherCAT从控制器、2MBytes嵌入式闪存、352KBytes内存和一系列外设和接口功能。

XMC4800 EtherCAT 自动化套件让联网工业自动化和工业4.0应用的开发变得更容易。对于想要提高网络化生产中系统完整性和数据安全的设计师而言,该套件拥有一个附加的英飞凌安全微控制器:能进行嵌入式认证的OPTIGA™ Trust E。OPTIGA Trust E可凭借单向认证机制,通过验证通信节点帮助更好地保护网络安全。为实现快速读出,XMC4800 EtherCAT 自动化套件拥有64Kb SPI FRAM。另一个创新之处是可与并行接口相连的64Kb SDRAM。此外,该套件还配备英飞凌ISOFACE™。这是一种面向24 V工业控制和自动化应用的电隔离、8通道高边开关。ISOFACE可以将工业控制器的低压控制侧组件与需要直接连接至车间设备的输出通道隔离。套件单价为200欧元左右。

两个套件都提供软件开发工具,都支持 DAVE™开发环境,免费提供底层驱动和应用程序库。对于EtherCAT,DAVE采用来自Beckhoff的SSC(从堆栈代码)。此外,商用EtherCAT从堆栈可从其他第三方厂商购买。

 

英飞凌亮相国际嵌入式系统展

英飞凌将在2017年国际嵌入式系统展(2017年3月14日至16日,德国纽伦堡)上,展出其面向智能工厂、智能家庭和智能汽车的微控制器新特性和半导体解决方案。关于英飞凌参展亮点,请访问www.infineon.com/embeddedworld

有关拥有EtherCAT功能的XMC微控制器的产品信息,可访问 www.infineon.com/xmcwww.infineon.com/ethercat

有关免费集成式开发平台环境DAVE™的详细信息,请访问 www.infineon.com/davewww.infineon.com/xmc-dev。DAVE适用于所有XMC微控制器。它让应用型软件的开发对用户更友好,让XMC1000与XMC4000家族之间的过渡更容易。

www.ethercat.org 提供关于EtherCAT(用于控制和自动化技术的以太网)的更多信息。