传感器融合:雷达和MEMS麦克风结合音频处理器实现无与伦比的语音识别

2017-3-16 | 市场新闻

2017年3月17日,德国慕尼黑讯 – 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)携手XMOS有限公司推出全新的语音识别构件。该构件将英飞凌的雷达和硅麦克风传感器与XMOS 的音频处理器相结合,通过音频波束成形和雷达目标位置检测进行远场语音识别。这些器件融合在一起能够实现最优语音识别,并能实现语音控制设备的完美执行。目标应用主要包括智能家居、智能电视和机顶盒、安全无钥匙进入系统和其他声控消费电子设备。

 

当前MEMS麦克风的性能会限制系统的有效性:在多人语音时,声源的真实性和位置不能被准确识别,而且无法与无生命体噪音分离。英飞凌带有天线的60 GHz 2Tx/4Rx雷达IC和70dB SNR麦克风可以帮助克服这些问题。该麦克风基于英飞凌的双背极MEMS技术,十分适合远场语音捕获和波束成形。此外,麦克风信噪比的优化将进一步提升性能。

 

XMOS音频处理器分析来自英飞凌数字麦克风阵列的信号数据,调整每个麦克风的角度和距离数据,以雷达数据确定的角度形成声束。LED灯指示在场检测和声源位置。

 

英飞凌雷达与XMOS 波束成形器的结合有助于麦克风准确地瞄准具体目标,即使目标在移动或有微弱噪音。与现有声控系统相比,该麦克风可提供卓越的用户体验,同时明确理解指令和实现完美执行,防止设备意外启动。

更多信息请访问 www.infineon.com/audiobeamforming

Press Photos