英飞凌携手北京中清怡和——SLE78超微型NFC安全模块荣获中金国盛移动金融安全载体认证

2016-3-21 | 市场新闻

北京讯——移动金融正凭借其便捷和高效的用户体验得到迅速普及。相关基础设施和受理环境的日趋成熟,推动安全支付成为各类智能设备的关键功能之一。然而设备厂商,尤其是可穿戴产品厂商面临着将安全NFC功能集成到超小型设备中的种种挑战。针对这种需求,一种独特的NFC安全模块由英飞凌与北京中清怡和公司合作推向市场。这款新型即插即用方案通过将高端的英飞凌安全芯片和NFC天线元件以及软件集成在小至4mmx4mm的模块中,大大减少了设备厂商的开发投入。

 

同时,作为目前业界最微型的低功耗NFC安全模块,凭借内嵌的英飞凌SLE78安全芯片所提供的极高性能,今天,该产品荣获了由中金国盛认证中心颁发的移动金融安全载体认证证书,实现与国家级移动金融安全可信公共服务平台(MTPS)的无缝对接。

 

北京中清怡和科技有限公司(简称MPS)总经理王延中先生表示:“尽可能小的占板空间和低功耗对于小型可穿戴设备的芯片选型尤为重要。英飞凌增强型NFC安全元件在安全配置和系统设计方面是独一无二的。提供经相关机构认证的即插即用安全模块,将进一步促进NFC支付在中国及全球市场的普及。”

 

英飞凌安全移动交易业务副总裁兼总经理Thomas Rosteck先生表示:“在物联网和实时在线的驱动下,未来每个智能设备都能够进行移动支付。市场将极度需要新的系统架构,以便非常简易地在各类设备中集成可靠可信的安全硬件。英飞凌在移动支付领域率先倡导包括增强型NFC安全芯片在内的创新解决方案。”

 

增强型 NFC 技术使安全硬件的系统集成轻而易举

增强型NFC安全模块使得硬件集成变得非常简单。该产品的核心是英飞凌增强型NFC安全芯片。它提供完整的安全卡功能,精简了传统方案中的NFC控制器(NFC Modem)。所有NFC天线和天线相关被动元件都被集成在最小到4mmx4mm的模块内,这相对采用NFC控制器的传统模式进一步将电路板占用减少了75%。此外,NFC系统集成相关的软件开发投入也大为减少。

 

运行标准Java安全卡操作系统的增强型NFC安全模块可以为智能设备灵活加载多个Java应用(Applets)。增强型NFC安全模块对于新的产品设计是理想的选择,同时它也可以被方便地集成到既有产品中用于扩展安全支付功能。其中的关键器件英飞凌SLE78旗舰级安全芯片拥有最高的安全性能和超过1MB的安全存储器。这一性能为用户凭证的安全存储和多应用的运行提供了充足的空间,使一个智能设备可以取代多张卡片,如多张银行卡、公交卡或在线支付令牌。

英飞凌与专注于超小型天线封装设计的安全移动支付专家——北京中清怡和科技有限公司携手,成功开发出基于英飞凌独创的增强型NFC SENFC安全模块。而凭借增强型NFC安全模块系列,北京中清怡和科技有限公司已入围由非接触智能大会主办的非接触与移动奖评选的2016年度“支付创新”类别的获奖短名单。最终获奖者将于2016426日在伦敦召开的非接触智能春季会议揭晓。

 

进一步信息请访问  http://www.infineon.com/wearable-devices

Press Photos