英飞凌推出新款Advantage系列 IGBT产品,为逆变焊机的持续发展注入动力

2015-6-16 | 技术媒体

上海讯——近年来,中国的逆变焊机技术已日趋成熟,逆变焊机本身的技术和性能在不断提高,且得到各行业用户的认可,并逐渐进入国际市场。作为功率半导体市场领军者,英飞凌凭借丰富的经验和创新实力,重视中国本土客户的需求,全新推出针对于逆变焊机应用的34毫米IGBT功率模块Advantage系列,该系列产品包括1200V 50A、75A和100A, 具有高性价比,其品质和可靠性达到英飞凌一贯高标准。

 

电焊机在工业领域应用非常广泛,如焊接机器人、机械制造、造船、石油化工、电力建设、建筑业等,随着对焊机的利用率的提高,这些领域对其核心器件的寿命和可靠性有了更高的要求。英飞凌Advantage系列产品采用了最新一代超快速开关IGBT芯片,延长了焊机的使用寿命,提高了焊机的可靠性,为客户提高了终端产品竞争力,为实现焊接自动化打下重要基础。

 

此外,英飞凌在IGBT芯片和模块生产方面拥有30多年的经验。Advantage系列产品是英飞凌针对焊接应用量身定制的一款新品,该产品全部在欧洲制造生产,不仅具有性能优化的IGBT技术、成熟的品质,更重视对逆变焊机系统层面的理解,为客户提供针对性的焊机解决方案和一站式的服务,以满足客户对成本和性能的高要求,从而为逆变焊机的持续发展注入新的动力。

 

输入网址了解更多有关Advantage Series产品详情:  www.infineon.com/Advantage