互联网身份保护:欧洲多数国家信任英飞凌 eID(电子身份证)和在线公共服务安全解决方案

2014-1-23 | 商业及财经媒体

德国纽必堡讯——互联网是现代生活不可或缺的一部分;今天,网络世界已深入于我们生活的每一个角落中,如网上购物、网上银行和网络聊天。不仅仅是电子商务在持续增长,整 个欧洲的公共部门在线服务也在快速增长。他们为公民提供更方便和有效的享有政府服务的方式,公民可以不必再耗费大量时间和精力前往当地政府办公室。通 过安全的身份证明来使用在线公共服务的前提条件是使用带有安全芯片的电子身份证 (eID)。斯洛伐克共和国便是最近实现 eID 的国家之一,其发行的 eID 仅采用英飞凌科技股份有限公司生产的安全芯片来存储本国公民个人和机密数据。

欧洲的带头作用

全球实现具有在线功能的 eID 的 35 国家中有 20 个来自欧洲。在这些欧洲国家中,有超过 70% 的国家信任英飞凌的安全解决方案。

欧盟 (EU) 还极力推动欧洲的带头作用,因为欧盟要求实现内部市场的统一,并在 2015 年为所有欧盟公民提供统一的在线公共服务。到 2015 年,无论公民需要登记车辆还是提交报税表,都 可以在任何时间跨越国界在线完成。此外,带有在线功能的 eID 可以作为开立银行账户、网上购物或购买保险的身份证明。这对于公民和消费者而言更为方便,而政府机构长期管理的复杂性和成本也得以降低。

网络安全是互联网世界的重要问题

不断提升的数据化和互联性以及公司、政府机构和公民大量使用互联网也导致网络安全要求日益严格。这些要求不仅局限于互联网,也包括相关的信息和通信结构,比如政府机构和公司的 IT 基础设施。因此, 德国联邦信息办公室 (BSI) 等国家机构和欧洲网络与信息安全局 (ENISA) 等国际组织针对在线数据安全制定了安全策略并发布技术建议。

将 eID 用于在线服务时,身份保护是最受关注的问题。英飞凌的 SLE78 产品系列等采用数字安全技术“整合防护”(Integrity Guard) 的安全芯片能够安全地存储 eID 持卡人的个人数据,有助于保护重要文档,有效打击假冒、操纵和欺诈行为。它们具备最先进的数据加密机制,能够保护从发送者传输至接收者的整个数据流,防止其被未经授权的第三方访问:这是公民和政府机构、企 业及金融机构之间通过互联网和基于云的网络进行安全和保密地通信的先决条件。它提高了新数据应用的受信任和被接受程度。欲了解有关英飞凌的芯片和安全解决方案的详细信息,请访问 www.infineon.com/chip-card-and-securitywww.infineon.com/SLE78

据欧洲智能卡协会 (EUROSMART) 统计,截止 2013 年年末,欧洲国家累计发行带有在线功能的 eID 卡超过 1.5 亿张。不仅欧洲,中东、非洲、亚 洲和南美洲也面临着急剧增加的主权文档和电子政务服务需求。EUROSMART 预计仅在 2014,所有类别的主权文档将增长 14%。