“SeManTiK”研究项目圆满结束:面向非接触式eID的全新试验方法和模拟模型为国际标准制定设立标准

“SeManTik”研究项目伙伴联合新闻稿(Bundesdruckerei、英飞凌科技、弗劳恩霍夫IZM)

2014-8-12 | 市场新闻

纽必堡和柏林讯——未来,非接触式智能卡形式的电子身份证(eID)将不止用于证明个人身份。它们还能充当多功能卡,在日常生活的许多其他方面发挥作用:譬如,用作公交卡、工作证或图书证等。这样一来确实方便了消费者,但同时也对智能卡造成了更大压力。为了在这种智能卡的设计阶段充分考虑已有新型应用场合的需求,同时也为了创造更好的测试和评估条件,Bundesdruckerei股份有限公司、英飞凌科技股份公司和弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所(IZM)结为合作伙伴,共同开展了为期两年的“SeManTiK”(面向人机交互的安全、长期eID应用)研究项目。他们开发了实际可行的测试方法和模拟模型,并且探索了将芯片集成到卡体中的新方法。

 

智能卡行业及国际标准制定机构对研究结果备感信服

 

采用20种不同的测试组合,对超过35,000张智能卡进行了封装、测试、分析和评估。利用在这个项目中开发的全新测试规程,可以格外可靠、精确地证实在对5000多万张日常使用的智能卡进行研究的国际智能卡项目中、观察到的故障率和故障模式。Bundesdruckerei公司的首席项目经理兼协调人Joachim Kloeser表示,“未来,SeManTiK项目的研究成果将被纳入智能卡行业国家标准制定机构的工作,这将表明Bundesdruckerei公司在创新方面的领先优势。”归功于SeManTiK,智能卡制造商可以更好地模拟电子身份证的整个产品寿命周期,并根据要求调整设计。英飞凌科技在雷根斯堡的项目经理Peter Stampka是这个项目的发起人,他说:“未来,如果非接触式eID每天要被使用多次,那么,它们必须能够经受住比过去大得多的压力。SeManTiK项目的研究成果将有助于提高非接触式eID的机械强度,从而也朝着在身份证的光学安全元件与电子安全元件之间实现对等,迈出重要的一步。” 德国联邦教育与研究部(BMBF)在两年半的时间内,陆续为SeManTiK项目资助了180万欧元。在一个跨学科研究和行动计划中,“人机交互”研究课题探讨了新的技术。着眼于技术创新,以及社会创新,这项研究旨在应对人口变化时期社会面临的特殊挑战。

 

联邦刑事警察局在司法鉴定和方法论分析方面的技术专长,以及拜耳材料科技股份公司专用镀膜业务部门在衬底材料领域的专门知识,也为这项研究工作做出了贡献。

 

关于Bundesdruckerei

 

总部位于柏林的Bundesdruckerei股份有限公司为Full ID | Management提供了系统解决方案和服务,以在模拟和数字系统中进行安全的身份认证,它是这一领域的全球领先企业之一。其业务组合范围广泛,从数据采集、管理和加密,到制作证件和验证终端,一直到边境管制电子解决方案、面向高度安全的基础设施的软件,以及完备的电子护照和身份证系统等,不胜枚举。D-TRUST是Bundesdruckerei认可的可信服务提供商,它也是德国为数不多的几家提供面向合格证、时间戳、授权证书和德国电子身份证等的跨领域解决方案的企业之一。Bundesdruckerei也生产纸币、邮票和印花税票,以及电子出版物。Bundesdruckerei集团及其子公司BIS Bundesdruckerei International Services GmbH、D-TRUST GmbH、Maurer Electronics GmbH和iNCO Sp. z o.o.在全球共拥有约2,100名员工。2013财年,集团总营收为3.983亿欧元。Bundesdruckerei持有DERMALOG Identification Systems GmbH的股份,后者是自动指纹识别系统的全球领先制造商,总部设在汉堡,此外,Bundesdruckerei还持有专门提供加密解决方案的cryptovision GmbH的股份。更多信息请访问:www.bundesdruckerei.de

 

关于弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所(IZM)

 

弗劳恩霍夫应用研究促进协会下设的弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所(IZM)专门从事应用和工业研究项目。弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所专注于封装和连接技术,以及将多功能电子元件集成到系统中。2013年,研究所共有300多名工作人员,实现营收2,900万欧元。弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所的5个部门致力于在全球范围内促进尖端的技术进步。在重要的发展领域,弗劳恩霍夫可靠性和微集成研究所的研究人员密切关注并开发了前景光明的研究项目和课题,为未来与工业界合作开展项目铺平了道路。更多信息请访问:www.izm.fraunhofer.de