英飞凌首次推出符合 MIPI BIF 通信标准的首款电池管理 芯片 ORIGA™ 3,可精确测量手机等移动设备的电池电量,提升用户体验

2014-2-12 | 技术媒体

德国纽必堡——英飞凌科技推出的新款 ORIGA™ 3 电池管理 IC 可保护智能手机和平板电脑用户不受突发情况影响。英飞凌专有的 PrediGauge 技术可实现高精准的电池电量测量,从 而最大程度地降低了因意外断电造成的风险。

移动设备中的电池需要在严苛的条件下工作。为了准确判断电池的充放电情况,通常做法是测量电池的OCV(开路电压)值,一般情况下电池需1~2小时处于无负荷的“休息”状态,只 有在这种情况下才能测到正确的开路电压 (OCV),从而可以对电池电量进行参数校准和误差修正。然而,现在的智能手机和平板电脑大多数时候都处于互联网搜索、导航和多媒体运行等状态,加上现今流行的社交媒体 Facebook 、Twitter 等应用也在随时自动更新程序,因此这些都导致了电池持续耗电,充电周期也就变得更短、充电次数更频繁。

ORIGA 3 的 PrediGauge 技术能够在这些最严苛的条件下准确判断剩余电池容量,从而大大提高用户满意度。无须1-2小时的等待,在电池“休息”状态的数分钟内,该 技术就可以对开路电压 (OCV) 进行正确预测,因此电池电量判断的精确度一般可以保证在1%的水平。由于智能手机和平板电脑的用户能够充分利用电池容量,而不会受到电池容量读数的突降及意外关机的困扰,因 此这一技术最终可提高用户的满意度。

实际上,J.D. Power 公司发现电池寿命是决定智能手机用户满意度最关键的因素之一(《美国无线智能手机和传统移动电话满意度研究》,2012 年 3 月,卷 1)。

ORIGA 3 的其他功能还包括内置精确的温度传感器,以及通过连接外部传感器对电池的变形和湿度进行安全监测。ORIGA 3 收集到的所有信息可通过标准的 MIPI BIF 通讯协议传送至主机端(智能手机或平板电脑)。因此,ORIGA 3将是目前该市场第一颗符合MIPI BIF标准的电量计IC。

与英飞凌 ORIGA 系列产品类似,认证也是ORIGA 3的第二大重要功能。 移动设备功能日益增多,要求电池容量更大、充电电压更高(为 4.35V或更高)。 品质低劣、未经认证的假冒电池, 并非针对高电压而专门设计,如果被用户误用,可能出现电池膨胀,甚至爆炸,造成破坏或人为损伤,从而使得生产商面临被起诉和负面的公众影响等风险。 ORIGA 3 的硬件认证功能有助于识别和阻止未经认证的电池使用,维护用户安全和品牌形象。

ORIGA3 认证功能是基于椭圆曲线加密算法 (ECC) 的增强版。它包括 ORIGA 数字电子证书功能,该功能已在 ORIGA 2 中成功推出,允许每个芯片具有各自的密钥。 此外,O RIGA 3可确保软件的远程安全升级,该功能为用户抵御黑客攻击提供更好的保护。


供货

自 2014 年 3 月 起英飞凌可提供产品设计用的样品和开发套件。
如需了解 ORIGA 3解决方案的更多信息,敬请访问 www.infineon.com/ORIGA3