英飞凌推出采用突破性超结技术的CoolMOS™ C7,为硬开关应用带来全球最低的通态电阻

2013-5-6 | 市场新闻

2013年5月6日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)进一步壮大其高压产品组合,推 出采用全新650V超结MOSFET技术的CoolMOSTM C7。全新的C7产品家族针对所有标准封装实现了出类拔萃一流的通态电阻RDS(on),另外,得益于低开关损耗,还 可在任何负载条件下实现能效改进。C7适用于连续导通模式功率因数校正(CCM PFC)、双管正激(TTF)和太阳能升压拓扑等硬开关拓扑。典型应用包括太阳能、服务器、电信设备和UPS(不间断电源)。6 50V击穿电压还使C7适用于需要额外安全裕度的应用。

“C7延续了高品质超结CoolMOS技术12年创新发展之路,进一步巩固了英飞凌在高端功率转换领域的领导地位。”英飞凌高压功率转换产品负责人Jan-Willem Rey-naerts指出,“ 凭借CoolMOS C7一流的优值系数品质因数(RDS(on)*EOSS),我们的客户可以设计出前所未有的具有更高功率密度和效率的新一代功率转换系统。”

C7提供具备19m全球最低通态电阻的TO-247封装,另外,还提供通态电阻为45 m的TO-220 和 D2PAK封装。C7系列提供全球最低导通电阻,TO247封装可以到19mΩ,T O220和D2PAK可以到45mΩ。如今,C7的快速开关性能可使客户服务器PFC级首次实现100 kHz以上的开关频率,同时达到钛级能效。这可降低对无源组件的空间要求,从而提高功率密度。

此外,降低的输出电容(Eoss)以及低栅极电荷(Qg)还提高了轻载条件下的能效。将性能一流的C7与英飞凌全新的碳化硅(SiC)thinQ!™ 第五代肖特基二极管系列和ICE2 / ICE3控制IC结合在一起,可设计出性能无与伦比的CCM PFC电路。

供货情况
650V CoolMOS C7的样片现已开始供货现已可提供样品。将于2013年6月开始量产。

如欲了解英飞凌全新650V CoolMOS C7家族的更多信息,请访问 www.infineon.com/c7

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—— 高能效 交通 安全性 提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和 美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

Information Number

INFPMM201305.041

Press Photos

  • Infineon Introduces CoolMOS™ C7; Significant Step in Superjunction Technology Bringing the World’s Lowest RDS(on) to Hard Switching Applications
    Infineon Introduces CoolMOS™ C7; Significant Step in Superjunction Technology Bringing the World’s Lowest RDS(on) to Hard Switching Applications
    650V_CoolMOS_C7_Series

    JPG | 324 kb | 2657 x 2067 px