英飞凌 EiceDRIVERTM 系列新增 Compact 类别——支持多种功率应用的全新

2013-5-7 | 市场新闻

2013 年 5 月 7 日,德国 讯——在下周举行的 PCIM 2013 功率电子贸易展中,英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 将展示全新的 2EDL EiceDRIVERTMCompact 半桥闸极驱动器,该产品适用于阻断电压为 600 伏的应用。由于配备了极快速的阴极负载二极管和电阻器,元件可在极其紧凑的结构中实现高效率。因此,它 是节省装置空间的理想元件,适用于消费类电子产品以及家电。它还适用于风机、泵、发动机和叉车。这一全新的驱动器集成电路系列专为与最新的 CoolMOSTM 世代产品等功率半导体一同使用而设计,它 可以改进开关特性,从而降低多种功率应用中的能量损失。

“Compact 产品推出后,我们可以针对不同的应用及功能提供专用的驱动器集成电路程序。EiceDriverTMCompact 直接瞄准了大众消费市场及工业领域”,英飞凌 EiceDRIVERTM 市场营销负责人 Oliver Hellmund 表示。依据目前的电流强度和封装工艺,万件订单的单价范围为 0.31 至 0.61 欧元。除了 Compact 类别外,E iceDRIVERTM 系列还包括专为工业市场中的高安全性和高可靠性要求而设计的 EiceDRIVERTMSafe。EiceDRIVERTMEnhanced 类别则可为工业市场以及消费品市场带来一定程度的功能改善。

全新的 2EDL EiceDriverTMCompact 类别中的七个器件包含适用于 IGBT 以及 MOSFET 的型号。它们以 DSO-8 和 DSO-14 两种封装供货。新 器件的输出电流设置为 0.5 或 2.3 A。配备了集成式低电阻和极快速阴极负载二极管的 2EDL EiceDRIVERTM 为驱动器集成电路市场树立了新标准,将输出电流强度提升了两倍多。E iceDRIVERTM 的带宽范围适合多种应用。DSO-14 组件中的驱动器集成电路也增大了爬电距离。这意味着它可达到更高的保护等级要求,甚至可以在工业应用中使用。

全新 EiceDRIVERTM Compact 系列的电平转换采用的是 SOI(绝缘体上硅结构)技术。其原理是将有源晶体管层置于绝缘体顶部,使 得元件在暴露于极端温度和电压条件中时抵抗闩锁效应处于极高的稳定性。在闩锁效应中,半导体会进入不受控的低电阻状态。这会引起短路或热过载,甚至损毁元件。此外,英飞凌推出的无芯变压器技术也将提供全新的 Compact 类别。这将使得开关操作在不降低性能的前提下变得更加快速。

供货和其他信息
2EDL EiceDRIVERTM Compact 类别样品有库存;与之对应的客户评估板现在可以订购,并将在未来几周内供货。本产品自 2013 年 8 月份开始接受订购。欲 了解关于此驱动器集成电路系列的更多信息,请访问 www.infineon.com/eicedriver。英飞凌的全新 2EDL EiceDRIVERTM将于 2013 年 6 月 18 至 20 日于上海 PCIM展中在 4 号馆 610 号展位展示。欲了解更多关于此次展会中的英飞凌展品信息,请访问 https://www.infineon.com/cms/cn/corporate/promopages/events/PCIM_ASIA_2013.html

About Infineon

英飞凌 科技股份公司(总部位于德国纽必堡)致力于提供半导体和系统解决方案,为现代社会解决三大重要挑战: 高能效、移动性 安全性 。2012 财年(截止 9 月30 日),公司报告的销售额为 39 亿欧元,在全球拥有约 26,700 名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。

欲了解更多信息,请访问 www.infineon.com
本新闻稿网址: www.infineon.com/press

Information Number

INFIPC201304.043

Press Photos

  • With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    2EDL_GroupShot

    JPG | 172 kb | 1212 x 787 px

  • With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    With the integrated bootstrap diode, the 2EDL EiceDRIVERTM sets new standards in the market of driver ICs with more than two amp output current strength.
    2EDL_Evaluation_Board

    JPG | 185 kb | 1098 x 765 px