目前最高的内存和最快的处理性能——英飞凌推出采用整合防护技术面向电子护照的新安全芯片

安全芯片使电子护照适应未来需求,令边境安全控制更为有效;英飞凌因推出速度最快的电子护照而荣膺 2013 年芝麻大奖

2013-11-19 | 技术媒体

德国纽必堡和法国巴黎讯——英飞凌科技股份有限公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 今日推出一款用于电子护照(e Passport)的 全新安全控制器,该产品拥有业内最高内存密度和数据处理速率。 采用“整合防护”(Integrity Guard) 技术的新 SLE78 提供的内存空间是以往产品的三倍多,用于安全存储个人和生物统计数据, 还可用于存储签证或出入境印章,后者在今后的电子护照中也将要求进行芯片上存储。 为了在数据不断增加的情况下尽可能高效进行移民安全检查,新安全控制器通过电子扫描仪让读取速度达到原先的八倍。 虑及旅行者和机场运营商的需求,通过机场电子值机柜台的非接触式扫描仪,可以实现护照数据的平均读取时间不到一秒。

于 11 月 19 日 – 21 日在巴黎举行的 2013 年 CARTES 展(即智能卡及身份识别技术工业展)中的安全连接技术展上,英飞凌展示了全球最快的电子护照,该护照采用先进的 SAC (补充型访问控制)机制,迎合新一代电子护照的需求。 昨日,该电子护照的展示方因推出了身份认证和健康卡领域的最优产品而荣膺 2013 年芝麻大奖 (Sesames)。 这是由由芯片卡行业的独立专家组成的国际评审团从十个不同领域的319 名申请人和34名入围者当中甄选出的获胜者。

“与其他同类产品相比,采用整合防护技术的 SLE 78 集更高的存储密度和更快的数据传输速度于一体,是新一代电子护照的最优选择,”英飞凌科技负责政府 ID 商务领域的 Carsten Loschinsky 说道。“英飞凌安全控制器是市场上针对护照和身份证等要求具有长期有效性的电子文件的一流解决方案。 我们现在正在继续扩大我们在全球市场的领军范围。”

凌捷掩膜™ 技术——新一代电子护照的完美伴侣 


为达到 ICAO(国际民用航空组织)LDS 2.0 标准的要求,发放的电子护照要求能够存储比目前更大容量的数据。 因此,存储能力和处理速度方面的安全控制要求在急剧提高。

凭借其凌捷掩膜技术,英飞凌再次设立在极小的空间内实现高存储密度的新安全标杆。 新安全芯片拥有业内最高存储密度 700 k 字节。 除了拥有编程所需的 200 k 字节左右的空间存储密度,新 SLE 78 还拥有适于各种数据的高达 500 k 字节的闪存式存储能力。 SLE78 不仅可以存储持卡者的个人数据和生物统计数据,还可以安全存储大量的电子签证、数百个电子出入境印章,甚 至还可存储旅行常客计划的忠诚积分。 相比之下,基于 ROM 技术的其他解决方案仅能提供 144 k 字节的存储能力。 由于 144 k 字节的很大部分是用于存储国籍、签发日期等护照数据,当 新一代电子护照提出更高要求时,ROM 技术很快达到其极限。

为了尽快处理边境安全控制方面的大量数据,新 SLE 78 安全控制器采用符合 ISO/IEC 14443 要求的 VHBR (极高比特率)协议,数据率为 6.8 Mbit/s。 此外,V HBR 协议提高了电子护照和相关扫描仪之间的非接触式通信的稳定性。

得益于英飞凌的数字安全技术‘整合防护’,芯片可以完美达到电子身份文件日益提高的安全要求。通过‘整合防护’,数据不仅以完全加密的形式进行存储,而且以加密形式进行处理,这均通过两个相互监控的 CPU 得以实现。

供货


16 位安全控制器提供两种版本:一种是采用带非接触式界面的芯片,另一种是采用双界面芯片,后者集成接触式和非接触式界面,帮助目前的技术顺利过渡到未来的非接触式产品世界。

为互联互通的世界提供安全防护
 


关于英飞凌推出的芯片卡和安全性解决方案请访问 www.infineon.com/chip-card-and-security

Information Number

INFCCS201311.007

Press Photos

  • Infineon was awarded the Sesames 2013 for the world's fastest ePassport which implements the state-of-the-art SAC (Supplemental Access Control) mechanism required in next generation ePassports.
    Infineon was awarded the Sesames 2013 for the world's fastest ePassport which implements the state-of-the-art SAC (Supplemental Access Control) mechanism required in next generation ePassports.
    Sesames-Award-2013

    JPG | 180 kb | 480 x 640 px

  • Infineon was awarded the Sesames 2013 for the world's fastest ePassport which implements the state-of-the-art SAC (Supplemental Access Control) mechanism required in next generation ePassports.
    Infineon was awarded the Sesames 2013 for the world's fastest ePassport which implements the state-of-the-art SAC (Supplemental Access Control) mechanism required in next generation ePassports.
    Passport_MASKTECH

    JPG | 536 kb | 1349 x 1799 px