英飞凌积极配合国密算法,助力中国金融IC卡市场腾飞

2013-12-24 | 市场新闻

今年,中国人民银行发布了《中国金融集成电路(IC)卡规范(V3.0)》(以下简称PBOC3.0),详细定义与说明了国密算法在金融IC卡中的应用。英飞凌为了配合PBOC3.0 国密算法的推广,积 极支持卡商将国密算法应用于金融IC卡操作系统中。日前,多家基于英飞凌SLE77 平台,同时支持国密算法与国际算法的金融IC卡产品成功通过中国银行卡检测中心的检测。

金融IC卡市场是英飞凌智能卡与安全业务关注的重点领域之一。英飞凌的SLE77平台采用安全的凌捷掩膜技术,具备优于掩膜ROM产品的安全性和可靠性,可快速、轻松、安 全地加载运行在卡商操作系统上的智能支付应用程序,实现银行卡与一卡多用功能。另外,较之于常规掩膜ROM工艺,凌捷掩膜从确定具体型号到最终交付的周期可缩短约一半。该产品已经通过EMVCo和CC EAL 5+/6+(高级)在内的安全认证,因此得以在世界各地得以广泛应用,今年4月,Visa已宣布采用凌捷掩膜控制器用于拉美及加勒比地区全新的GlobalPlatform支付卡。在中国的金融IC卡市场,安 全的凌捷掩膜技术亦已被国内主流的卡商采用,他们所发布的金融IC卡已通过了银行卡检测中心的测试,在国内10多家银行的发卡量快速增长。截止目前,基 于英飞凌的安全凌捷掩膜技术的全球金融IC卡发卡量已超过两亿五千万张。

进入到2013年以来,金融IC卡芯片的销售量显著增长,这表明市场已经开始启动,金融IC卡替代磁条卡已经成为未来银行发卡的一个趋势。英飞凌科技(中国)有 限公司智能卡与安全事业部负责人潘晓哲先生表示:“英飞凌的安全凌捷掩膜控制器与我们创新的双界面卡‘线圈模块(Coil on Module)’封装技术的结合,将 为面对中国金融IC卡需求不断增长的卡制造商带来巨大优势。我们将利用我们的专业技术和创新能力,加强与国内银行及客户的合作,积极配合PBOC3.0 技术规范和国产算法的推广,助 力推动本土的金融IC卡市场发展。”

在互联互通的世界里确保安全

立足于其在安全、非接触式通信和一体化控制器解决方案(嵌入式控制)等领域的核心实力,英飞凌针对众多芯片卡和安全应用,提供了全面的半导体安全产品组合。凭借其在该领域的技术专长,英 飞凌在当今网络连接日益紧密的世界里助力提升诸如移动支付、系统安全和安全电子证照文件等应用的安全性。25年多以来,英飞凌矢志不渝地开发基于硬件的创新安全解决方案,并连续15年稳踞全球市场领袖地位。关 于英飞凌提供的智能卡和安全解决方案的更多信息,请访问 www.infineon.com/chip-card-and-security.