英飞凌为新加坡非接触式电子钱包和交通应用提供新一代安全芯片

2013-10-2 | 商业及财经媒体

新加坡讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日宣布,其将为新加坡非接触式电子钱包卡(CEPAS)和用于以非现金方式支付公交车费、出租车费、停 车费以及购买零售商品等的限制用途交通票应用提供新一代安全芯片。这种限制用途交通票搭载了英飞凌my-d Move解决方案,而最新一代CEPAS卡则采用了英飞凌SLE 77安全控制器。早在2009年,新 加坡陆路交通管理局(LTA)便推出了首批基于英飞凌芯片的CEPAS卡。从那时起至今,已经发行了约1 800万张卡。

新加坡陆路交通管理局充分利用了SLE 77部署快捷、性能出众的优势,来提高运营效率,增加乘客吞吐量,以及提升票务系统的便利性和可靠性。譬如,SLE 77采用了可靠、灵活的凌捷掩膜技术,这 意味着更高效率和更短认证周转期。SLE 77业已获得CEPAS兼容性测试中心(CCTC)认证。


新加坡陆路交通管理局收费系统主管Silvester Prakasam先生表示,“采用英飞凌安全芯片,使得新加坡公交系统能充分利用高性能产品,以更低的成本,更快、更高效地向市场推出产品。”


英飞凌科技亚太地区智能卡与安全事业部副总裁Goh Say Yeow先生表示:“作为互联互通世界的安全解决方案的市场和技术领袖,英飞凌能够运用我们深厚的技术专长,增强联网设备的安全保障,以 便最终用户放心使用便捷的非接触式及移动支付应用。在提供安全、灵活、易于使用的产品,同时大幅缩短交付周期,以满足行业客户的产品上市要求等方面,SLE 77控制器向前迈出了具有革命意义的一步。”

SLE 77可轻松实现互通性和多应用

SLE 77安全控制器业经德国联邦信息安全局(BSI)《通用标准》认证,并且获得了EMVCo型式认证,因而可选用于众多应用,同时能够充分灵活顺应未来趋势,如多应用卡,将 交通和票务应用与支付应用合并到一张银行卡、微型SD卡或移动电话中,并且能够在分布于不同地点甚至跨越不同区域的多种交通系统间无缝切换运行。

缩短上市时间,提高灵活性

这款英飞凌安全的凌捷掩膜产品既具备EEPROM技术提供的高度灵活性,又拥有杰出的可靠性和尖端的安全机制。经安全认证的安全凌捷掩膜产品具备很短的交付周期和灵活的产品使用方法,允 许快速响应市场变化,并且在物流、开发和通过整个认证流程等方面具备诸多优势。

在互联互通的世界里确保安全


立足于其在安全、非接触式通信和一体化单片机解决方案等领域的核心实力,英飞凌针对众多芯片卡和安全应用,提供了全面的半导体安全产品组合。英飞凌致力于发挥其在该领域的技术专长,在 当今网络连接日益紧密的世界里确保诸如移动支付、系统安全和安全电子政务文件等应用的安全。25年多以来,英飞凌矢志不渝地开发基于芯片的创新安全解决方案,并稳踞全球市场领袖地位达15年之久。关 于英飞凌提供的芯片卡和安全解决方案的更多信息,请访问
www.infineon.com/chip-card-and-security。

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—— 高能效移动性安全性提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在 美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:I FNNY)挂牌上市。

更多信息请访问www.infineon.com。

本新闻稿还可在www.infineon.com/press/上找到。