捷德与英飞凌携手批量供货符合 CIPURSE™ 开放式标准的非接触式智能卡

捷德与英飞凌科技联合发布新闻

2013-11-18 | 技术媒体

德国纽必堡和慕尼黑——目前巴西多个项目正在使用全球首款符合开放式 CIPURSE™ 安全标准的非接触式智能卡。该 智能卡为搭乘出租车或使用医疗等服务提供便捷无现金支付方法。该卡由捷德 (G&D) 公司制造,采用英飞凌科技提供的 CIPURSE 兼容型非接触式安全控制器。CIPURSE 最初专门针对灵活型非接触式交通和票务系统而设计,现在也可以支持在移动设备或多应用卡中灵活集成身份认证和支付功能。

作为真正意义上的开放式标准,CIPURSE 帮助本地系统集成商 Rede Protege 利用现有读写器环境,实现更高的灵活性和更优异的性能,从而将其应用推动至更高的安全级别。负 责在巴西实施这些项目的 Rede Protege 集团首席执行官 Josenesio Pedrosa 介绍说“开放式标准概念和最新的安全芯片促使我们在下一代智能卡和一次性票券中采用 CIPURSE” 。

CIPURSE 灵活性高,在单一卡上支持多种交通和票务应用相结合。智能卡还可轻松支持身份认证或支付功能。CIPURSE 利用先进的 AES 128 加密算法,支持快速安全交易。此外,特 定的认证过程可确保不同供应商提供的各种 CIPURSE 产品之间相互兼容。CIPURSE 集上述特点于一体,是在确保安全性前提下实施开放式且适应未来需求的非接触式系统的理想解决方案。

OSPT 联盟(公共交通开放标准联盟)创立并定义了标准规范。其成员包括捷德、英飞凌、其他领先的工业公司以及公共机构代表和市政交通部门。更多信息请查看 www.osptalliance.com

OSPT 联盟执行董事 Laurent Cremer 介绍说 “巴西的参考项目是引入 CIPURSE 的一个重要里程碑。不同的应用证明安全非接触式系统的新标准具有高度灵活性。”

捷德提供的非接触式卡目前正应用于巴西项目。所使用的英飞凌安全控制器是全球唯一同时支持开放式 CIPURSE 标准以及现有 Mifare Classic 兼容系统的解决方案,可 确保顺利过渡到适应未来需求的 CIPURSE 系统。正因如此,芯片卡行业授予英飞凌交通领域最具创新力产品的 2012 年度芝麻大奖 (Sesames Award)。有 关英飞凌芯片卡和安全解决方案的更多信息,请访问: www.infineon.com/chip-card-and-security。i i i i i i i i i i

巴西是拉丁美洲增长最为迅速的市场,是 2013 年国际智能卡工业展的嘉宾国,该工业展是芯片卡行业的顶级交易会和展览会,将于 2013 年 11 月 19 日至 21 日在巴黎举行。

关于捷德

捷德 (G&D) 是国际领先技术提供商,总部位于德国慕尼黑。集团成立于 1852 年,员工超过 11,200 名,2012 财年销售额约为 18 亿欧元,在 32 个国家/地区拥有 58 家子公司和合资企业,确保为全球客户提供便利服务。捷德开发、生产和分销的产品和解决方案涉及支付、安全通信和身份管理领域。捷德是这些市场领域的技术领军者,拥有很强的竞争实力。集 团的客户群主要包括中央银行、商业银行、移动网络运营商、工商企业、政府和公共机构。更多信息请访问: www.gi-de.com

捷德新闻部联络人

Stefan Waldenmaier
邮箱:stefan.waldenmaier@gi-de.com
电话:+49 89 4119 2985
www.gi-de.com