尽管存在多个不利因素,英飞凌依然达成了2012财年的营收和收益目标。 管理委员会提议股息不变,依然每股派发0.12欧元

2012-12-14 | 季报

  • 2012财年第四季度:营收达到9.82亿欧元;运营利润为1.16亿欧元
  • 2013财年第一季度展望:与2012财年第四季度相比,营收将下滑15%以下;运营利润率在4%-6%之间
  • 2013财年展望:预计营收额将同比下降5%到9%,总运营利润率也将在5%到9%之间
  • 减支措施正在实施。2013财年已编入预算的投资额从5亿欧元缩减到大约4亿欧元(2012财年:8.9亿欧元)


2012年11月14日,德国纽必堡讯—英飞凌科技股份公司今日发布了2012财年第四季度和2012财年全年(截至2012年9月30日)的财务数据。

英飞凌科技股份公司首席执行官Reinhard Ploss博士表示:“主权债务危机和亚洲经济增长放缓让全球经济雪上加霜。但是,尽管存在这些不利因素,英飞凌在2012财年依然表现强劲,实 现了预定的目标。”

2012财年集团利润

2012财年,欧洲公共债务水平高企,导致全球经济存在诸多不确定性,这让客户的消费意愿变得越来越低。2010 、2011财年,集团营收分别增长51%、21%, 但2012财年的集团营收下滑2%,为39.04亿欧元。

全球经济增速放缓削减了工业、计算和消费领域对功率半导体的需求:与上一财年相比,电源管理及多元化市场事业部(PMM)和工业功率控制事业部(IPC)的营收分别下降7%和9%。截然相反的是,汽 车电子事业部(ATV)和智能卡与安全事业部(CCS)的营收双双增长7%。总体来看,这四大业务部的营收为37.74亿欧元,基本与上一财年持平。集 团营收的下降主要是由于与已剥离的固网通信和手机业务相关的制造服务被逐步淘汰。这些业务的营收被纳入其他业务部门(OOS),下降了9,100万欧元(42%),为1.25亿欧元。

高能效、移动性和安全性这三大领域持续表现出良好的长期增长前景,在经历了将近两年的生产、开发和销售瓶颈后,英飞凌提高了这三个方面的产能。这一投资手笔让英飞凌处于一个绝对有利的地位,可 以通过满足客户需求,充分把握经济复苏带来的每一个机会。但是,在2012财年,在生产、开发、销售和管理成本纷纷增加的同时,营收却出现小幅下滑,导致运营利润下降2.89亿欧元,从 上一财年的7.86亿欧元下降至2012财年的5.27亿欧元,运营利润率也从19.7%降低至13.5%。但是,尽管如此,英飞凌还是实现了一年前公布的目标,即达到10%到15%的运营利润率。表 现稍显强劲的美元抵消了经济增长放缓导致营收出现的小幅下滑(尤其是在2012财年下半年)。2012财年,欧元兑美元平均汇率为1.30,而预测的汇率为1.40。

在这两个会计期,持续运营业务收入均从7.44亿欧元下降至4.32亿欧元。

截止2012财年,英飞凌的流动资金非常充足,毛现金头寸为22.35亿欧元,净现金头寸为19.4亿欧元。2011财年共派发红利1.3亿欧元。2 014年到期的次级可转换债券赎回支出和股票回购支出共计6,200万欧元和2,000万欧元。共有2.12亿欧元流回资本市场。

2012财年股息

管理委员会将向监事会,并随后将在定于2013年2月举行的年度股东大会上向股东提议,英飞凌科技股份公司2012财年每股应派发0.12欧元的股息。尽管收益下降,对需求的预测也相对谨慎,但 股息水平依然保持不变。这反映出管理委员会对英飞凌在未来的发展前景信心十足,且与已提出的即使在收益持平或下降时,也要让股息水平至少与上一财年持平的红利政策是一致的。如 该股息派发方案获得监事会和年度股东大会的批准,分配的红利将共计达到1.29亿欧元左右。

2012财年第四季度集团收益回顾


第四季度,集团营收共计9.82亿欧元,与上一季度的9.9亿欧元相比,下降1%。

运营利润从第三季度的1.26亿欧元下降至第四季度的1.16亿欧元,导致运营利润率下降至11.8%,而上一季度为12.7%。除营收外,运营利润也受到了生产和运营成本增加的影响。

持续运营业务收入从2012年第三季度的9,000万欧元上升至第四季度的1.29亿欧元。在德国境内和德国境外进行的递延所得税资产重新评估让英飞凌在第四季度获得5,200万欧元的所得税优惠。第 三季度共缴税款1,300万欧元。

持续运营业务的基本、稀释每股收益从上一季度的0.08欧元增加至0.12欧元。

第四季度的关停业务收入为900万欧元,而第三季度为-800万欧元。2012财年第三、第四季度,关停业务的基本、稀释每股收益从0.00欧元上升至0.01欧元。

第四季度的净收入增至1.38亿欧元,与上一季度的8,200万欧元相比,增幅不小。 每股收益(基本和稀释)从0.08欧元增至0.13欧元。

英飞凌将投资额定义为购置不动产、工厂和设备所支付的费用、无形资产以及资本化的研发支出的总额。2012财年第四季度的投资额从第三季度的1.58亿欧元增至2.46亿欧元。第 四季度的折旧和摊销达到1.15亿欧元,略高于第三季度的1.13亿欧元。

尽管投资额大幅增加,持续运营业务的自由现金流 还是从第三季度的-2,200万欧元增加至第四季度的4,700万欧元。投资额增加的影响之一就是应付贸易账款增加。

上季度的毛现金头寸为21.5亿欧元,而2012年9月30日则增至22.35亿欧元。2012财年末,净现金头寸达到19.4亿欧元,略高于上季度末的19.07亿欧元。净 现金头寸的增加反映了最后一个季度的自由现金流入和因赎回可转换债券导致的1,200万欧元的现金流出。这些可转换债券将于2014年到期的,账面价值为500万欧元。

2013财年第一季度展望


英飞凌预计,与2012财年第四季度相比,2013财年第一季度的营收将下滑10%到14%。所有部门的营收都将出现下滑,由于对固定资产的需求疲软,工业功率控制事业部的下滑最为严重。(主要)由 于营收的下滑,运营利润率将在4%至6%之间。

2013财年全年展望

假设欧元兑美元汇率为1.25,英飞凌预计,与上一财年相比,2013财年的营收将下降5%到9%。该展望还基于这样的假设,即:2013财年上半年的营收处在较低水平,而在下半年,营收将大幅增长。 按部门来看,汽车电子事业部、电源管理及多元化市场事业部和智能卡与安全事业部的营收将高于集团平均水平,而工业功率控制事业部的营收将大大低于集团平均水平。由 于与去年出售的固网通信业务和手机业务相关的产品和服务被逐步淘汰,其他业务部门的营收还会明显下降。

英飞凌科技股份公司首席执行官Reinhard Ploss博士在2013财年展望声明中说:“宏观经济继续恶化,我们认为近期这一情况不会好转。因此,我们预计,2013财年的营收会出现下滑。但 是尽管如此,英飞凌将依然关注高能效、移动性和安全性等领域,继续实施正确的战略。

考虑到宏观经济的不确定性,以及营收可能会进一步下滑,英飞凌制定了一系列稳定利润率的措施,这些措施将于近期开始实施。在生产方面,英飞凌将通过暂时关停闲置设备、 减少临时工人数和有选择性地采用短时工作制等措施,调整生产成本。此外,2013财年已编入预算的投资额将从之前计划的5亿欧元缩减到4亿欧元。在研发、销售和营销等方面, 战略意义不太大的项目将被推迟或取消, 支付给外部服务提供商的成本将会减少。不仅如此,公司还计划将员工人数控制在与2012财年年末大致相当的水平,并推迟一些加薪措施的实施时间。围绕长期利润率目标而制定的激励计划将对成本缩减做出贡献。总 体而言,上述措施将节约超过1亿欧元的成本。考虑到已经制定的减支措施,英飞凌预计2013财年的运营利润率将在5%到9%之间。

由于季节性因素,2012财年第四季度,汽车电子事业部的营收从第三季度的4.28亿欧元下降至4.16亿欧元。营收的减少导致运营利润出现小幅下降,为4,700万欧元( 上一季度为5,400万欧元),运营利润率为11.3%(上一季度为12.6%)。

工业功率控制事业部的营收从上季度的1.77亿欧元增加至 1.81亿欧元。对IGBT模块的需求减少,且中国的经销商的需求走软,但这些不利因素都被IGBT芯片和驱动器需求的增长大大抵消。工 业功率控制事业部的运营利润基本保持不变,为2,600万欧元。第四季度的运营利润率为14.4%,而上一季度为14.7%。

由于典型的季节效应,电源管理及多元化市场事业部的营收从2.33亿欧元增长至2.47亿欧元,增幅为6%,符合预期,反映出市场对游戏机、智能手机和移动电话基础设施的需求保持在正常的水平。由 于营收的增加,运营利润从3,300万欧元增长至3,700万欧元。第四季度的运营利润率提高了15.0%,而上一季度为14.2%。

继上季度强劲的销售之后,第四季度,智能卡与安全事业部的营收从1.22亿欧元增长至1.26亿欧元。由于项目的时间安排,付费电视相关产品带来的营收出现下降,与之前的预期一致。但是,这 方面营收的下降被SIM卡和身份证件领域的强劲需求大大抵消。运营利润保持稳定,为1,800万欧元。由于产品结构发生改变,运营成本小幅增加,运营利润率从14.8%小幅降低至14.3%。

其他业务部门(OOS)的营收额从2,900万欧元降至1,400万欧元,与先前的预期基本一致。这些营收主要来自与去年出售的固网通信和手机业务相关的产品和服务。2013财年,这 部分营收会继续出现下滑。