智能电表芯片充实英飞凌称雄业界的智能电网半导体产品组合

2012-10-9 | 市场新闻

2012年10月9日,阿姆斯特丹讯——业界领先的电网产业半导体解决方案供应商英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)正在2012年欧洲表计展览会( 2012年10月9日至11日)上展示其智能电网解决方案。英飞凌为支持全球能源效率目标的智能电力基础设施提供组件,其产品组合可满足发电、输电、配电和用电等各个环节的应用需求。

在以智能电表芯片为亮点的产品组合中,英飞凌将其在功率半导体、嵌入式控制和芯片级安全等方面的技术专长有机结合在一起,力求协力打造安全、灵活、可靠的智能电网。智能电网通过增加分布式本地智能、提 高电网安全性、提升效率和进行先进双向电源输送控制、实现灵活需求侧管理以及其它全新功能,对电力基础设施进行升级。重要的是,这些系统的芯片级组件必须达到最高质量标准,满足业界对可靠性和长寿命的要求。

“英飞凌运用独有的专业技术开发和交付智能电网解决方案。”英飞凌公司智能电网和外设业务负责人Sergio Rossi博士指出,“尽管功率半导体在我们的年营收中所占比例超过一半,但 我们还在芯片级安全方面拥有领先的市场份额,在嵌入式控制领域拥有丰富的经验,并且具有满足苛刻质量要求和产品寿命要求的能力——我们已在汽车产品组合中证明了这些。”

智能电表正逐渐成为电力供应商和电力消费者之间的一个关键纽带。智能电表监控用电情况,并与家用电器进行通信,收集智能电网所需的全部信息,从而确保实现高效的资源分配。随 着整个市场由试点项目向大规模安装方向转变,提供的解决方案就需要有出色的成本效益和丰富的特性。

英飞凌智能电表芯片具备丰富功能、极高的集成度、出色成本效益、安全设计、防窃电功能和极低功耗的平台,可用于单相或三相电能表以及静态式和机械式流量表。这 些智能电表芯片采用符合汽车质量要求的设计工艺制造,如今已在被印度、巴西和中国的客户验证,并符合ANSI(美国国家标准协会)和IEC(国际电工委员会)标准。

英飞凌的智能电网产品组合包括从几瓦至几百万瓦的高效功率MOSFET、IGBT和二极管,用于实现高效、可靠的电力转换(例如风电、太阳能发电和蓄能应用)。此外,英 飞凌还提供高压直流输电线路专用晶闸管、工业传动控制模块、传感器、微控制器、安全芯片和用于配电自动化的计量MCU以及多种具备出色成本效益的智能电表和高能效智能家居等应用。

英飞凌在荷兰阿姆斯特丹欧洲表计展览会的1号展厅A51展台展示其产品组合。

有关英飞凌的全新智能电网和智能电表解决方案的更多信息,请登录 www.infineon.com/smartgrid

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、交通和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿请访问 www.infineon.com/press/

Information Number

INFPMM201210.002