英飞凌推出符合MIPI BIF电池接口标准的新型ORIGA™2身份认证芯片更有效地防止移动设备用户使用假冒配件

2012-2-27 | 市场新闻

2012年2月27日,德国纽必堡和西班牙巴塞罗纳讯——英飞凌科技(FSE: IFX/OTCQX: IFNNY)ORIGA™ 身份认证解决方案家族再添新产品:全 新ORIGA™2芯片集成一个支持MIPI联盟制定的MIPI BIF标准的通信接口。MIPI BIF(电池接口)是全球第一个采用单总线接口的支持移动终端与电池通信的标准。这 个标准的出现为智能电池设计提供便利,包括电池的身份识别和不断监控与报告电池的重要参数数据如电池温度等。同时该标准也有助于防止用户在智能手机或平板电脑等移动设备上使用具备潜在危险的假冒电池。例如,当 移动设备采用ORIGA™2身份识别芯片时,就可以有效地验证移动设备是否采用了原装电池,从而决定是否执行诸如快速充电等高级功能。

英飞凌ORIGA™ 2芯片还适用于打印机硒鼓、更换零件、一次性医疗用品、网络组件或耳机、扬声器、对接设备和充电器等产品的应用。更长的密钥及其它特性进一步提高了英飞凌ORIGATM 2解决方案的安全性。此外,ORIGA™芯片的独有的秘匙使其具有数字证书功能。ORIGA™2芯片采用了和ORIGA™1相同的基于椭圆曲线加密算法(ECC)。 ECC认证采用两种不同的密钥:主机侧( 例如手机)的公钥和在电池侧(隐藏在ORIGA™ 芯片内)的私钥,这样不仅提高了系统的安全性,还降低了方案成本,因为在主机侧的公钥通过软件实现而又会不降低安全性。

英飞凌科技电源管理与多元化市场部副总裁Sandro Cerato表示:“ 英飞凌ORIGA™2为智能手机的设计和开发人员,以 及使用电池和配件的其他所有原始设备制造商在解决防止伪造和温度监控方面提供了巨大优势。全新的MIPI BIF标准有助于提高用户防范假冒移动设备组件的能力。”

ORIGA™ 芯片使电池和电子设备制造商能够识别假冒组件,防止设备因使用未经授权的组件而出现故障和损坏。这还可防止用户使用未经授权许可的配件或电池(例如笔记本或手机中的配件或电池)而 引起的事故或损伤。

英飞凌ORIGA™2芯片(产品型号SLE95200)的工作温度范围和电压范围分别为-25 °C 至+85 °C和2.5 V 至4.8 V。该芯片采用超小芯片级封装和极小的QFN封装,预 计将于2012年秋季开始供货。

英飞凌ORIGATM 解决方案的更多信息请登录 www.infineon.com/ORIGA
MIPI联盟和MIPI BIF的更多信息请登录 www.mipi.org
MIPI BIF的最新新闻稿请登录 www.mipi.org/news-events/pressreleases

英飞凌的ORIGATM2在西班牙巴塞罗纳举行的2012年世界移动通信大会(2月27日至3月1日)的7号展厅展出(MIPI 7H1展台)。

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com

本新闻稿请访问 www.infineon.com/press/

Information Number

INFPMM201202.027

Press Photos

  • Infineon’s New ORIGA™2 Authentication Chip with MIPI BIF Standard Interface Protects Mobile Device Users Better Against Counterfeit Components
    Infineon’s New ORIGA™2 Authentication Chip with MIPI BIF Standard Interface Protects Mobile Device Users Better Against Counterfeit Components
    ORIGA_2

    JPG | 1.36 mb | 2126 x 1535 px