EnLight项目旨在使室内照明的耗电量降低40%

本新闻稿由“EnLight”研究项目的合作伙伴联合发布(BJB、弗劳恩霍夫协会、英飞凌科技、Insta Elektro、恩智浦半导体股份有限公司、欧司朗、亚琛工业大学)

2011-9-6 | 商业及财经媒体

2011年9月6日,德国纽必堡讯——德国的年用电量约为5,000亿度,照明几乎占到12%。即使在今天,如果坚持利用能效更高的LED(发光二极管)代替白炽灯,仅 德国就可节约115亿度电或20%的照明用电量。潜在的节电量相当于一座大型发电站的年发电量。

今后三年内,参与由德国联邦教育与研究部(BMBF)资助的“EnLight”(能源效率与智能照明系统)研究项目的7家德国合作伙伴的目标是,在当今使用的LED的基础上,将能耗再降低40%。这 些来自业界和研究领域的合作伙伴,将承担约500万欧元的项目经费,约占项目总经费的45%。BMBF和欧盟将分别为该项目出资410万欧元和200万欧元左右。除项目牵头方英飞凌科技股份公司外,E nLight项目的合作方还包括BJB 公司、弗劳恩霍夫协会、Insta Elektro有限公司、恩智浦半导体股份有限公司、欧司朗股份公司和亚琛工业大学。

致力于高能效室内照明解决方案

EnLight项目的目标是,利用包含LED和驱动器电子装置的LED照明模块的突破性创新技术,充分挖掘LED照明的潜力,从而进一步节约电能。此项研究瞄准了多个领域,包 括更改灯座标准。例如,目前,出于提高能效的需要,E27灯座——欧洲白炽灯标准灯座——不再设计用于光管理系统。EnLight项目追求的另一个目标是,开 发适用于智能LED照明解决方案的可编程控制装置和创新传感器。此外,该项目的另一个目标是,实现LED照明系统的智能有线和无线联网,确保实现能源优化运行,从而节省高达40%的用电量。E nLight项目还将探索全新的照明功能:立足于EnLight项目的研究成果,LED光源能够根据周围光线的强弱自动调节自身的亮度。

这些德国合作伙伴还参与由飞利浦牵头的欧洲ENIAC Joint Undertaking项目“EnLight”。这个欧洲联合研究项目吸引了来自6个国家的30多家合作伙伴。该 合作项目将进一步巩固欧洲在照明系统领域的全球领先地位。

关于该项目的更多信息,请访问 http://www.enlight-project.eu  

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,6501名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。更多信息请访问 www.infineon.com.

1雇员数量包含出售给英特尔公司的手机业务部(无线解决方案业务部)的约 3,075名员工.

Information Number

INFXX201109-060

Press Photos

  • Research project "EnLight" targets 40-percent reduction in power consumption of interior LED lighting.
    Research project "EnLight" targets 40-percent reduction in power consumption of interior LED lighting.
    EnLight_logo2

    JPG | 39 kb | 988 x 310 px