大众汽车电动助力转向系统选用英飞凌传感器芯片

2011-1-11 | 商业及财经媒体

2011年1月11日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)今日宣布,大 众汽车股份公司不伦瑞克工厂今后制造的汽车电动助力转向系统将选用英飞凌的霍尔传感器。英飞凌的TLE4998C4可编程线性霍尔传感器将用于大众多种车型。目前,英飞凌已开始提供这类芯片。

大众汽车德国不伦瑞克工厂制造的每套电动助力转向系统采用两个英飞凌霍尔传感器,主要负责准确的转向扭矩控制。它们负责测量施加的转向力和转向角,并将这些信息发送至电动助力转向系统的控制单元,然 后电动助力转向系统的控制单元将从所需助力和能量方面对电机控制进行优化。该霍尔传感器安装在由法雷奥(Valeo Schal-ter und Sensoren GmbH)制造并提供给不伦瑞克工厂的传感器模块中。

从根本上说,TLE4998霍尔传感器适用于需要精确转动和位置检测的应用。汽车应用包括踏板、油门或变速杆位置检测、悬架控制或电动助力转向系统直接扭矩检测等应用。英 飞凌霍尔传感器特有的性能使它在这一领域具备明显的优势。这些传感器的温度补偿功能和应力补偿带来的长期高稳定性确保了信号具备始终如一的高精度性——贯穿汽车的整个使用寿命周期,并且不论天气条件如何。T LE4998霍尔传感器具备一个带保护的数字接口,支持系统的可靠性。

霍尔传感器的技术特点:独特的应力补偿功能
英飞凌是全球唯一一家可提供具备三种接口的霍尔传感器的厂商:Short PWM Codes(SPC)、Pulse Width Modulation(PWM)和 Single Edge Nibble Transmission(SENT)。这样,英飞凌可支持汽车转向系统的传感器与控制单元之间的模拟至数字通信转换。SENT 和 SPC接口可使系统供应商根据整车制造商的接口要求进行灵活响应。

相对于目前主流的PWM通信,SPC接口可增强汽车安全领域相关应用的精确度和可靠性,因为它可使控制单元实现同步数据传输。这种功能意味着,控 制单元的微控制器可有选择地收集供处理的传感器测量数据,并提供当前的测量数据。

TLE4998经过专门设计,在车辆的整个使用周期内,具备温度波动和机械应力补偿功能。它的灵敏度可靠性是不具备应力补偿功能的传感器的三到四倍。

TLE4998系列三种接口的型号分别为:TLE4998C (SPC)、 TLE4998P (PWM)和TLE4998S (SENT)。每个型号采用两种封装:3 引脚PG-SSO-3和4引脚PG-SSO-4。采用PG-SSO-4封装的型号厚度仅为1毫米,方便英飞凌的TLE4998霍尔传感器插入电动助力转向系统常见的狭小空间。此外,采 用具备两个外置陶瓷电容的封装的器件可进一步改进这类传感器的电磁兼容性能,免去连接外置电容。

TLE 4998可编程线性霍尔传感器的相关技术信息可在以下网站找到: www.infineon.com/sensors

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。


更多信息可在 www.infineon.com找到。
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/找到。

Information Number

INFATV201101.016