英飞凌推出新一代多模HSPA+射频收发器SMARTiTM UE2

2010-1-21 | 技术媒体

2010年1月21日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)今日宣布推出SMARTiTM UE2的样品。SMARTiTM UE2是适用于移动设备的新一代多带HSPA+/EDGE/GPRS射频收发器。它的突破性数字架构使功率放大器由5个减少至1个,并集成了所有LNA(低噪放大器)和级间滤波器。这 使下一代智能手机能实现大幅度改进:相对于现有的解决方案,其射频占板空间缩小40%、拥有成本降低40%、能耗节省25%以上。

“SMARTi UE2显著改善了所有关键性能指标:成本、尺寸、功耗和射频性能。”英飞凌无线解决方案部副总裁兼智能手机与射频业务分部总经理Stefan Wolff指出,“我们成熟、领 先的射频技术,可确保客户开发出外形极其灵活、电池寿命更长的全新智能手机和移动互联网设备。”

英飞凌提供的全面外形参考设计,加上和领先组件供应商合作开发的功率放大器和开关等射频前端组件,可帮助减少客户的工作量,缩短产品上市时间。SMARTi UE2样品已向主要客户提供,预 计将于2010年第4季度开始进行量产。

SMARTi UE2
SMARTi UE2支持4频EDGE和6频HSPA+,确保实现全球漫游、最佳的区域和室内覆盖。SMARTi UE2采用接收分集和多入多出技术,可确保以最高的信号质量,使 下行和上行数据传输速率分别高达28.8Mbps和11.5Mbps。SMARTi UE2和所有射频前端组件都可通过标准化的数字DigRF V3.09接口实现控制。内置程序和高级指令(HLC)编程,确 保了最短的校准时间和简单的射频子系统集成。这种接口和编程模式与大获成功的SMARTi UE系列后向兼容,可与英飞凌的HSPA和HSPA+基带调制解调器X-GOLDTM 61x和X-GOLDTM 62x完美匹配。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿还可从 www.infineon.com/press/找到。

Information Number

INFIWLS201001.023

Press Photos

  • Infineon Launches New Generation Multimode HSPA+ RF Transceiver SMARTi™ UE2
    Infineon Launches New Generation Multimode HSPA+ RF Transceiver SMARTi™ UE2
    SMARTi_UE2

    JPG | 1.57 mb | 1772 x 1434 px