英飞凌发布支持IO-Link V1.1标准的通信系统的微控制器开发套件,帮助制造智能型工业设备

2010-11-23 | 技术媒体

德国纽必堡和纽伦堡讯——2010年11月23日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在 2010年SPS/IPC/DRIVES展会上发布了可以支持IO-Link V1.1标准的、基于英飞凌16位XE166和8位XC800微控制器的设计评估套件,基 于高实时性XE166和低成本XC800微控制器,可支持最多8个带FIFO缓冲的IO-Link通道。与工业自动化领域经验丰富的合作伙伴携手合作开发的这个IO-Link评估套件,可 使设备制造商轻松评估基于IO-Link的完整主机从设备系统的功能。

IO-Link是一种标准化点对点通信系统标准,可简化工厂自动化系统中传感器和执行器的集成度。该系统为终端用户带来了诸多益处,包括更简易、更便宜的电缆连接,远程诊断和配置等。I O-Link系统由一个IO-Link主设备和一个或多个IO-Link从设备(传感器或执行器)构成。IO-Link主设备提供PLC(可编程逻辑控制器)接口,并控制所连接的IO-Link从设备之间的通信。 IO-Link可实现带内置纠错功能的高可靠通信,并且通过减少电缆和屏蔽轻松集成到现场总线系统中。作为一个开放式接口,IO-Link可以集成到所有通用现场总线和自动化系统中。

易于使用的产品评估套件

英飞凌已开发了低成本的USB套件,该套件使用高性能16位XE164作为主设备,低成本8位XC822作为从设备节点,便于客户轻松评估一个IO-Link主从设备的配置。在合作伙伴Hitex Development Tools、IO-Link软件供应商Technologie Management Gruppe和IO-Link物理层设备领先供应商Zentrum Mikroelektronik Dresden AG(ZMDI)的支持下,英飞凌推出了一个包含工具链以及适用于主从设备的IO-Link软件评估的完整解决方案。该 套件包括一个基于XE164的主设备的USB棒(其中包含物理层收发器,可支持4条IO-Link通道),一个基于8位XC822的设备节点,连接电缆、演示软件和技术文档。此外,英 飞凌还与IO-Link物理层收发器和IP供应商HMT microelectronic以及IO-Link设备软件堆栈供应商MESCO Engineering合作开发使用8位微控制器XC800系列作为从设备的其他项目。

关于XE164
英飞凌IO-Link解决方案的主设备节点是基于16位微控制器XE164的。XE164是16位微控制器XE166家族的一员。实 时信号控制器XE166家族可实现32位微控制器的性能,具有高达100 MIPS的处理能力,并集成带有MAC单元的DSP库。此家族产品的存储容量从128KB到1600KB,封装从64脚到176脚。功 能强大的外设包括最多4个独立的PWM(脉宽调制)生成单元和转换时间仅为600ns的快速模数转换器(ADC)等。

关于XC822
这个IO-Link套件的智能从设备节点是基于低成本的8位微控制器XC822。XC822是8位微控制器XC800系列的最新成员。英 飞凌XC800系列使用增强型8051内核,存储容量最高达64KB。产品集成度很高,集成了诸如晶振、稳压器、EEPROM和监控电路等。得益于不同的闪存容量、丰富的外设和一些创新特性如MDU(乘除单元)协 处理器等,客户可以轻松的选择合适的产品。外设包括可灵活生成PWM的捕获/比较单元,以及高精度、可与PWM同步的增强型模数转换器(ADC)等。

上市时间
英飞凌I/O-Link套件已经开始供货,可登录如下网址订购 www.infineon.com/io-link
在纽伦堡举办的2010年SPS/IPC/DRIVES展会上,英飞凌将在公司展台(1厅531展位)和Profibus用户组织(PNO)的联合展台(6厅210展位),展 示关于英飞凌IO-Link解决方案的更多信息。

关于英飞凌提供的微控制器产品系列和IO-Link解决方案的更多信息,请登陆 www.infineon.com/io-link

关于IO-Link标准的详细信息,请登陆 www.io-link.com 

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域--能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息可在 www.infineon.com找到。
该新闻稿可在 www.infineon.com/press/找到。

Information Number

INFATV201011.008

Press Photos

  • Infineon's USB evaluation kit supports the IO-Link V1.1 standard to easily evaluate an IO-Link master and device configuration.
    Infineon's USB evaluation kit supports the IO-Link V1.1 standard to easily evaluate an IO-Link master and device configuration.
    IO_Link_Evaluation_Kit

    JPG | 1.04 mb | 1799 x 1293 px