英飞凌推出新的应用开发套件,简化和加速基于其8位和16位微控制器的高能效电机驱动器的设计

2009-3-13 | 技术媒体

2009年3月13日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)进一步扩展了其领先的8位和16位微控制器的应用开发套件系列.,此次推出的灵活的电机驱动参考设计, 简化了高能效电机驱动的硬件和软件解决方案的评估和实施,缩短了客户的开发周期。该开发套件面向8位XC800和16位XE166产品系列产品,可支持先进的电机控制技术,例如磁场定向控制(FOC)和 功率因数矫正(PFC)等。这些先进的控制技术越来越多地被应用于家用和工业产品电机驱动,以提高能效、获得更好的动态响应和降低噪音。

最新推出的三个应用开发套件扩大了英飞凌面向电机驱动应用的参考设计的适用范围:基于XC878和XE166的双电机驱动套件,包括从8至16位的可扩展解决方案和最高可驱动8A电流( 电压为110V-230V时)的功率板, 支持FOC和PFC技术,从而提高电机能效。FOC电机驱动套件通过XC878和XE166实现FOC,最高可驱动7.5A电流(电压为23V-56V时)。1 2V无刷直流电机驱动套件采用了XC866,简化了BLDC(无刷直流)电机驱动器的设计,能够驱动工作电压为9V-18V,最大电流为20A的电机。英飞凌的所有应用开发套件都包含一个免费工具链,其 中包括编译器和调试器等。由于提供了所有相关的硬件和软件组件,这些套件能够让客户实现即插即用设计。USB-JTAG/CAN网桥为实现数字隔离实时监控创造了条件。

新推出的这些套件拓宽了英飞凌应用开发套件的适用范围:覆盖工作电压为12V-230V,驱动电流为200mA-20A的各类电机,例如,步进式电机、BLDC和PMSM(永磁体同步电机)等。所 有这些套件还可与英飞凌独有的面向电机驱动器的自动代码生成器Dave Drive同时使用。

12V无刷直流电机驱动应用开发套件
借助英飞凌的12V无刷直流电机驱动应用开发套件,无刷直流电机驱动设计人员能够通过采用简单的算法来实现提高设计可靠性和电机效能的先进技术。用户可以衡量霍尔传感器和无传感器控制系统的块交换,从 而确定哪种方案最适合他们的产品,例如泵机、风扇、阀或电动工具。

该工具套件的驱动卡基于8位微控制器XC866,可提供具有灵活PWM生成的定时器单元CAPCOM6E,转换时间为1.5μs的快速10位模数转换器(ADC),并配有16KB内置闪存. 功率板提供了能够最高驱动20A BLDC电机的逆变电路,包括三只英飞凌NovalithIC电机驱动芯片,在一个封装内提供了低阻保护半桥驱动电路。该应用开发套件还包含了一个BLDC电机.
该软件套件内含一个免费工具链,其中包括SDCC编译器和HiTOP调试器,以及带传感、无传感、相位超前和12步电机控制方案的例程。内容详实的视频指南生动地指导用户有效地配置和使用该套件。

欲了解更多详情,敬请登陆 www.infineon.com/bldc 

双电机驱动应用开发套件
双电机驱动应用开发工具套件为实现FOC和PFC技术提供了一个可扩展的解决方案。8位控制器XC878和16位控制器XE164,均可支持FOC和PFC。功率板采用英飞凌的驱动IC EiceDRIVER、智能电源模块CIPOS和电源管理IC CoolSET,能够驱动两个诸如PMSM的电机。

这个内含优化电机控制软件以及数字隔离实时监控工具的套件,为工业电机驱动(例如,风扇、吹风机、泵机、白色家电或空调)设计提供了一个简单易用的参考平台。它 是一个能够评估英飞凌微控制器实时性能的平台,能够让设计人员在更短的时间内完成高能效电机控制系统的设计,从而实现出色的转矩动力特性,降低电机噪音,提高系统的可靠性。

该套件包括两个驱动卡:一个基于XC878,提供一个矢量计算机、两个独立的PWM单元和一个采样时间为1.5μs的快速ADC。XC878能够同时支持FOC和PFC技术。第二个基于XE164,内 含一个MAC单元、三个独立的PWM单元和两个独立的快速ADC。借助XE164,用户能够设计出可驱动两个电机,同时实现PFC技术的系统。功率板(110VAC-230VAC,8A)提 供了两个功率范围分别为900W-1800W和100W-200W的逆变电路,以及一个支持PFC的升压变换器。

软件包含了使用XE164或XC878实现PMSM无传感器FOC和数字PFC的源代码。和感应电机(ACIM)V/f控制的代码用于快速评估。

欲了解更多详情,敬请登陆 www.infineon.com/dualmotordrive

FOC电机驱动应用开发套件
FOC电机驱动应用开发套件是一个面向FOC应用的可扩展解决方案,基于8位微控制器XC878和16位微控制器XE164。功率板采用英飞凌栅极驱动IC EiceDRIVER、OptiMOS MOSFET和电源管理IC CoolSET。

FOC电机驱动应用开发工具套件内含两个驱动卡,一个基于XC878,另外一个基于XE164。功率板(23V-56V,7.5A),可驱动15W的 PMSM电机。硬件还包括一个插入式24V电源。 软件套件包括XE164和XC878实现PMSM无传感FOC的优化源代码,采用PI控制系统控制速度和两个电流。它简化了电机参数的配置。该套件还包括感应电机(ACIM)V/f控制的代码,用于快速评估。

欲了解更多详情,敬请登陆: www.infineon.com/foc

这些套件为以下产品实现FOC功能创造了条件:洗衣机、冰箱、工业驱动器、电动助力转向系统、电动汽车牵引传动系统、空调、风扇,吹风机或泵机等。



供货和定价
这三个应用开发工具套件可通过www.infineon.com或www.ehitex.de订购。基于XC866的12V无刷直流电机驱动应用开发工具套件的价格为249.00欧元,基 于XC878和XE164的FOC电机驱动应用开发工具套件的价格为399.00欧元,基于XC878和XE164,同时支持FOC和PFC的双电机驱动应用开发工具套件的价格为499.00欧元。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股 票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com 
该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/



Information Number

INVATV200903.039

Press Photos