英飞凌与SkyTerra和TerreStar宣布联合开发全球首款基于SDR技术的卫星—蜂窝移动通信平台

面向大众市场手机和多功能多模手机的突破性技术

2009-4-1 | 市场新闻

2009年美国无线通讯展——2009年4月1日,美国内华达州拉斯维加斯讯——英飞凌科技股份公司今日与SkyTerra和TerreStar 网络公司联合宣布共同开发全球首款基于英飞凌的创新软件无线电(SDR)技术的多制式移动通信平台。SkyTerra和TerreStar目前都在开发下一代天地一体化通信网络。

这种突破性技术能够让用户采用成本相当于陆地蜂窝移动通信终端的大众市场手机,在北美地区随时随地建立通信。基于SDR技术的卫星—陆地手机,可支持多种蜂窝和卫星通信制式,其中包括GSM、 GPRS、EDGE、WCDMA、HSDPA、HSUPA和 GMR1- 2G/3G等。

“我们非常高兴将创新型SDR技术应用于可在SkyTerra和TerreStar的网络上使用的全新卫星—陆地蜂窝一体化手机。”英 飞凌副总裁兼无线通信业务部软件无线电技术移动平台总经理Ronen Ben-Hamou指出,“我们与合作伙伴携手,将灵活高效的SDR技术应用于‘随时随地实现连接’的移动环境,帮 助运营商面向要求最为苛刻的最终用户提供极具吸引力的多制式手机。”

“我们非常高兴能够与英飞凌合作开发基于SDR的芯片平台。” SkyTerra首席网络官Drew Caplan指出,“这个协议的签署,表明我们在为消费者、企业、政 府部门和公共安全用户提供天地一体化移动通信服务方面又迈出了重要一步。我们预计,这个协议的签署,将为我们带来新的市场机遇,以及支持天地一体化通信的技术和终端的阵容,为消费者提供更多经济合算的购买选择。”

TerreStar首席技术官Dennis Matheson补充说:“英飞凌SDR芯片是对我们的芯片发展计划的有力补充,大大扩大了支持卫星通信的手机的阵容。此外,SDR技术的可编程性,可 确保通过软件实现功能升级,大大缩短下一代产品的研制和推出时间。在向4G网络演进过程中,我们期待采用这种芯片平台进行更多的手机测试。”为了使SDR平台能够实现卫星通信,英 飞凌将在自己的平台上集成移动卫星解决方案市场领袖休斯网络系统公司开发的GMR1-3G技术。




关于XMM™ SDR 200
英飞凌SDR移动通信平台XMM SDR 200,只需要装配一枚基带芯片X-GOLD™ SDR 20和一枚射频收发芯片(英飞凌称雄业界的SMARTi™ 系列中的任何一款产品)。由 于X-GOLD SDR 20还具备所有片上电源管理功能,因此相对于前代调制解调器解决方案而言,所需的关键组件数量减少了一半以上。这 种平台能够使外形小巧的天地一体化移动通信终端实现媲美当今陆地蜂窝手机的性能。XMM SDR 200是一种极其经济和能效出色的解决方案,只需一颗专用芯片即可同时支持两种移动通信制式。通过这个平台,英 飞凌再一次证明了自己在提供能够提高手机能效的通信半导体解决方案方面的强大实力。预计这种平台的首批样品将于2009年第3季度开始提供。


关于英飞凌
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元, 在全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股 票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/


关于SkyTerra通信公司(www.skyterra.com)
SkyTerra通信(OTCBB:SKYT)主要是为美国和加拿大的公共安全、安防、车队管理和资产跟踪等应用提供移动无线语音和数据服务。公 司的下一代天地一体化通信网络预计可确保美国和加拿大的常规手机实现无缝、透明和无处不在的无线通信。建成后的网络,通过搭建一个可提供具备出色互操作性和用户友好性的多功能语音和高速数据业务的平台,满 足多个行业的通信需求,包括公共安全、国土安全、信息通信、交通和娱乐等。


关于TerreStar 网络公司
TerreStar Corporation(NASDAQ:TSTR)拥有多数股权的子公司TerreStar Net-works( www.terrestar.com)计划建设一个可靠安全的卫星—陆地移动宽带网络,提供语音、数据和视频业务,专 门帮助解决政府、应急机构、企业和农村地区面临的关键任务通信和业务持续性挑战。TerreStar预计将通过合作伙伴和服务供应商网络,向美国和加拿大地区需要“随时随地”实 现通信的用户提供下一代移动通信服务。

媒体联系人:

Christoph von Schierstädt
英飞凌科技股份公司
电话:+49 89 234 22984
电子邮件: vonschierstaedt@infineon.com

Tom Surface
SkyTerra
电话:+1 703 390 1579
电子邮件: tom.surface@skyterra.com

 

Kelly Adams
TerreStar
电话:+1 703 483 7966
电子邮件: kelly.adams@terrestar.com



Information Number

INFWLS200903.047

Press Photos

  • The X-GOLD(tm) SDR 20, is the heart of Infineon's new platform solution and enables satellite-terrestrial terminals in a small form factor comparable to today's cellular-only mobile phones.
    The X-GOLD(tm) SDR 20, is the heart of Infineon's new platform solution and enables satellite-terrestrial terminals in a small form factor comparable to today's cellular-only mobile phones.
    X-GOLD_SDR20

    JPG | 1.37 mb | 1800 x 1349 px