爱普生携手英飞凌开发出下一代全新单芯片GPS技术:灵敏度最高、功耗减半、占板空间最小

英飞凌科技和精工爱普生联合发布

2009-2-11 | 商业及财经媒体

2009年2月11日,日本东京和德国Neubiberg讯——精工爱普生公司(TSE: 6724)和英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今日联合宣布成功开发出下一代高级全球定位系统( A-GPS)技术XPOSYS™。这种全新的单芯片GPS技术,专门针对大众市场的移动终端——尤其是具有导航功能的手机而优化设计。

与市场上现有的解决方案相比,采用65纳米工艺制造的XPOSYS的性能更加出色,并可为用户带来更好的体验。其灵敏度从-160dBm提高到-165dBm,这在当今定位技术领域是独一无二的,为 实现精确定位(即便在室内或城市密集的高楼群中)创造了条件。此外,其功耗降低了50%,从而延长了装配该芯片的产品的电池工作时间。其体积也大幅缩小,仅需占用26平方毫米的印刷电路板(PCB)空间。这 一占板面积比当今市场上最小的GPS芯片低25%。并且,由于只需9个外部无源元件,这款芯片还提高了终端制造商的设计灵活性,并大大降低终端的系统成本。

“双方的这次成功合作令我们倍感激动。在这次合作中,我们的GPS基带集成电路与英飞凌称雄业界的射频芯片实现了完美的集成。”爱普生GPS业务发展部负责人Yutaka Kitazawa指出,“ 我们坚信,两家拥有出色技术的伟大企业的合作,将使我们能够为全球GPS市场提供最出色的GPS解决方案。”

“我们为拥有这样强大的合作伙伴感到荣幸。这是最佳的合作关系,因为爱普生拥有世界上最好的GPS基带解决方案之一和丰富的经验,并且在日本市场占据领先地位。”英飞凌无线通讯事业处全球总裁 Weng Kuan Tan表示。

知名市场分析公司预测,除便携式导航设备(PND)和车载导航设备外,市场对于具有导航功能的手机的需求将大幅增长。市场调查公司iSuppli预计,具备GPS功能的手机占手机市场的比例,将 从2008年的19%上升到2012年的35%。就销量而言,具备GPS功能的手机销量将从2008年的2.38亿部上升到2012年的5.43亿部。此外,便携式导航设备和车载导航系统将日益普及。S trategy Analytics预测,到2013年,全球便携式导航设备的总售量将超过1亿台。

供货情况
XPOSYS™现已开始提供样品。预计将于2009年年中实现量产。 

关于爱普生
爱普生是世界领先的影像产品企业,主要产品包括打印机、3LCD投影仪以及中小尺寸液晶显示设备。爱普生通过打造富有创新精神和创造力的企业文化,致力于为世界各地的用户提供超越他们期待、开 阔他们视野的产品与解决方案。爱普生产品以其卓越品质、超凡功能、精巧设计和高效节能而享誉世界。
爱普生在全球拥有107个子公司,拥有员工93,279人,始终致力于为全球环境及其业务所在地的社区发展作贡献。在位于日本的精工爱普生公司的领导下,爱 普生集团2007财年的合并销售额达13,470亿日元。 

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com 

该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/http://www.epson.co.jp/e/newsroom

 

 

Information Number

INFWLS200902.033

Press Photos

  • XPOSYS(tm); increased sensitivity allows for pinpoint positional accuracy even when indoors or in urban canyons.
    XPOSYS(tm); increased sensitivity allows for pinpoint positional accuracy even when indoors or in urban canyons.
    PMB2540_GPS

    JPG | 1.47 mb | 1535 x 1063 px

  • XPOSYS(tm); increased sensitivity allows for pinpoint positional accuracy even when indoors or in urban canyons.
    XPOSYS(tm); increased sensitivity allows for pinpoint positional accuracy even when indoors or in urban canyons.
    PMB2540_match

    JPG | 2.85 mb | 5272 x 4267 px