英飞凌推出面向低成本802.11n无线家庭网关的高能效单芯片XWAY WAVE100系列

2009-8-13 | 市场新闻

2009年8月12日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX /
OTCQX: IFNNY)今日宣布推出全新的单芯片无线局域网IC。新的XWAY™ WAVE100系列器件可为支持针对速率高达150Mbit/s的802.11n草案标准和802.11 b/g标准的无线网络接入点提供性能卓越、高性价比的解决方案。XWAY™ WAVE100系列可通过大幅减少外围物料(RBOM)和提高产能,降低家庭网关制造商的总体系统成本。此外,XWAY WAVE100系列可支持高达150Mbit/s的无线连接速率,完全符合欧盟有关宽带设备的能效准则(CoC)要求。

单芯片XWAY WAVE100系列集成了无线局域网基带、媒体访问控制(MAC)、射频、低噪放大器(LNA)和功率放大器(PA)等功能。基于XWAY WAVE100系列的系统所需外围元件数量达到业界最低,并且无需外部存储器。这使得其RBOM价格相对于当前市场上现有的解决方案而言减少25%左右,同时可节省高达70%的电路板空间。

无线局域网设备的产能,主要取决于为获得最佳性能而对无线局域网器件的校准。校准会调节模拟器件的一些特性,这些特性会随着半导体工艺、环境温度和使用时间而变化。针对XWAY WAVE100系列, 英飞凌推出了一个创新的内置工具,支持在正常操作模式下,根据温度、电压和电源的监控情况,在设备工作间歇对设备进行调整。这不仅可节省采用昂贵的射频测试仪表方面的费用,在很多情况下还不需要进行外部调整,同 时还可使生产校准时间降至最低。

“通过推出全新的XWAY WAVE100系列,英飞凌以传统802.11b/g系统的价格,提供比传统设备速率提高四倍的WLAN 802.11n 1x1系统,从而满足客户对高速无线上网的需求。 ”英飞凌科技固网通信事业部总裁Christian Wolff指出,“通过将系统级的专业知识与芯片设计专业技术有机结合,我们着重进行产品创新,降低客户的总体系统制造成本。”

关于 XWAY™ WAVE100
XWAY WAVE100单芯片采用SDIO接口或PCI接口。当与适用于低成本xDSL无线路由器和网关的XWAY AMAZON-SE 和XWAY ARX182 ADSL2+单芯片分别结合使用时,采用SDIO接口的方案能够释放xDSL单芯片的一个USB 2.0接口,用于连接硬盘、打印机或3G网卡等。采用PCI接口可与XWAY ARX100系列芯片结合使用,设 计全功能无线网关。

XWAY WAVE100系列具备高级电源管理模式,相对于现有的802.11n解决方案而言,至少可使设备功耗降低25%。它还还支持多种省电模式,其中包括休眠模式。通过推出该产品系列,英 飞凌使客户能够开发出超出EU CoC有关宽带设备能效准则要求的绿色产品,从而树立了能源效率的新标杆。

此全新的解决方案可实现最出色的射频性能——相对于市场上现有的解决方案而言,其输出功率至少提高2dBm;而且,在数据速率为11Mbit/s(11b)、54Mbit/s(11g)和 150Mbit/s(11n 1x1)的情况下,其接收灵敏度可分别达到-90.5dBm、-76.5dBm和-70.5dBm,堪称同类最佳。此外,该系列产品可支持天线分集技术,从而进一步改善接收灵敏度。X WAY WAVE100系列仅采用一个3.3V电源,工作频率为2.4GHz,支持20 MHz 和40 MHz带宽。

供货情况
采用PG-VQFN-108封装的XWAY WAVE100的工程样品目前已开始供货,该产品预计2009年第四季度实现量产。此外,英飞凌目前还提供XWAY WAVE100和英飞凌xDSL单芯片结合使用的参考设计。


如欲了解更多信息,敬请登录: www.infineon.com/cpe


About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所和纽约证券交易所挂牌上市(股票代码:IFX)

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

该新闻稿可在以下网站找到: www.infineon.com/press

 

Information Number

INFWLC200908.076

Press Photos

  • Infineon's XWAY™ WAVE100 family provides a high-performance and cost-effective solution for wireless network access points that are compliant to the 802.11n draft standard for data rates up to 150Mbit/s as well as the 802.11 b/g standard.
    Infineon's XWAY™ WAVE100 family provides a high-performance and cost-effective solution for wireless network access points that are compliant to the 802.11n draft standard for data rates up to 150Mbit/s as well as the 802.11 b/g standard.
    XWAY_WAVE100

    JPG | 2.03 mb | 2126 x 1535 px