英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列,壮大高能效照明IC产品阵容

2009-11-27 | 技术媒体

2009年11月24日,德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进 一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品系列可满足市场对节能环保发光二极管(LED)照明解决方案的急剧增长的需求。额 定电流为150毫安至200毫安的LED驱动器经过专门设计适用于驱动0.5瓦LED,具备负温度系数,可延长LED的使用寿命,同时具备一个脉宽调制(PWM)信号的数字接口,实现亮度调节。

不久前刚刚问世了能效更高的0.5WLED,英飞凌的0.5W LED驱动有望得到更广泛的应用。然而,目前用于实现LED电流偏置的电阻器解决方案有巨大的缺陷,例如不均匀的光输出,以 及LED使用寿命缩短等。另外,开关模式驱动器无法满足半瓦LED产品的价位要求,并且增加了组件数量和提高了驱动电路的复杂性。

全新推出的BCR320和BCR420 LED驱动器经过专门设计克服了所有这些不足,为半瓦LED产品提供了一个成本极低、外形小巧和简单易用的解决方案。

采用这两种器件进行产品设计,可避免使用电感器、电容器和续流二极管,因而可降低成本,大幅缩小占板空间。无需使用电解电容器还可延长LED产品的使用寿命。



BCR320系列和BCR420系列LED驱动器的技术说明

树立行业性价比基准

BCR320产品经过专门设计,峰值输出电流高达300毫安。为实现连续运行,建议最大标称电流为250毫安。尽管这种器件的内部击穿电压的典型值为20伏,但它的工作电压可达24伏或者更高,因 为它是与LED串联的。

BCR320主要适用于一般照明、建筑照明和情调照明等应用。另一个快速增长的市场是商店照明,在门店中,0.5瓦LED是首选产品,因为它可确保光线更加柔和。BCR320器件具备负温度系数,这 意味着,在温度升高的情况下,电流会以0.2%/K的斜率降低。BCR320U型号和BCR321U型号采用极小的SC-74封装(2.9毫米x 2.5毫米 x 1.1毫米),功耗为1瓦。B CR320P型号和BCR321P型号采用SOT-223封装(6.5毫米 x 7.0毫米 x 1.6毫米),功耗为2瓦。BCR321U型号和BCR321P型号提供一个逻辑电平输入端口,用于亮度调节。

相对于BCR320而言,BCR420系列具备更高的内部击穿电压和较低的输出电流。BCR420的内部击穿电压的典型值为50伏,标准输出电流为150毫安。该 系列LED驱动器适用的应用与BCR320类似,最大驱动电流为150毫安。此外,该系列器件目前正在申请AECQ 101认证,旨在获得应用于汽车产品的资格。BCR420和 BCR421都采用SC-74封装。BCR421型号配备了一个微控制器接口,用于亮度调节。

供货情况与定价
BCR320U 和BCR420U LED 驱动器已投入量产。BCR320P 和 BCR321P预计将于2010年第一季度实现量产。当订购量达到数千枚时,B CR320和BCR420的单价约在0.18欧元至0.23欧元(0.25美元至0.32美元)之间。

英飞凌提供全面的LED驱动解决方案。这些器件不但结实耐用,而且物美价廉,可满足照明应用不断变化和提高的要求。如欲了解英飞凌LED驱动IC的更多信息,敬请登录 www.infineon.com/leddriver

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

本新闻稿可在以下网站找到: www.infineon.com/press/




Information Number

INFIMM200911.014

Press Photos

  • Infineon's BCR320 and BCR420 linear LED driver product families are specifically designed for use in 0.5W LEDs with a typical current of 150mA to 200mA. The dimensions of the SC-74 package are 2.9mm x 2.5mm x 1.1mm, those of the SOT-223 package 6.5mm x 7.0mm x 1.6mm.
    Infineon's BCR320 and BCR420 linear LED driver product families are specifically designed for use in 0.5W LEDs with a typical current of 150mA to 200mA. The dimensions of the SC-74 package are 2.9mm x 2.5mm x 1.1mm, those of the SOT-223 package 6.5mm x 7.0mm x 1.6mm.
    LED-Driver_BCR320_420

    JPG | 1.89 mb | 2126 x 1535 px