英飞凌推出面向普通照明应用并具有热保护功能和高输出电流精度的低成本LED驱动IC

2009-3-25 | 技术媒体

2009年3月25日,德国Neubiberg讯——具有高能效和长使用寿命的LED在照明市场引发了革命,而为了推动这种新技术的迅速采用,英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)推 出了低成本LED驱动IC——BCR 450,具有高精度电流控制、热保护以及过压和过流保护功能,通过外接晶体管,还可驱动大功率LED。由于BCR 450不产生电磁辐射,非常适合用于对电磁干扰(EMI)敏 感的应用,例如公共汽车、轮船、火车和飞机等公共交通工具的照明设备以及带有通信总线系统的医疗设备。除了普通照明系统外,BCR450还是建筑和重点照明、广告照明、紧急救援车辆闪光灯、危 险信号灯和安全路灯的理想选择。

LED驱动器BCR 450的技术详情:性价比新基准

与一个外部晶体管结合应用的BCR 450专门针对高功率LED应用(例如0.5W、1W或3W)而设计。只需更改外部晶体管,L ED照明系统制造商就可以灵活地将输出电流从100mA调节至1A以上。

BCR 450应用电路组件数量少,不需要使用电感、电容和续流二极管,因此只需很小的PCB空间。它还取消了影响开关模式LED驱动解决方案的使用寿命的电解电容。由于BCR 450无需电容,因 此延长了LED系统的使用寿命。考虑到LED光源的工作时间很长,英飞凌认识到了热管理需求,并使该驱动器具备热保护以及过压和过流保护功能。

在大部分照明市场,尤其是建筑照明市场,光源整个LED链的单色光输出非常重要,因为人眼对光色的变化非常敏感。BCR 450在整个工作温度范围内的输出电流变化范围仅为+/-10%,完 全满足LED照明系统的单色光输出要求。

“目前LED进入照明市场的最大障碍就是系统价格太高。由于英飞凌将功率级与智能IC分离,因此BCR 450 LED驱动器的成本得以优化。BCR 450的性价比明显优于目前的LED驱动解决方案。”英飞凌科技分立半导体高级主管Michael Mauer指出,“ 遵照我们的能效承诺,我们已经开发出了能够最大限度提高LED照明系统性能和使用寿命,同 时削减占板空间、设计复杂性和系统成本的创新产品。”

供货、封装和定价

新型BCR 450 LED驱动IC已经开始量产。它采用小型6引脚SC74封装。在订购量达到50,000颗时,BCR 450的单价在0.25欧元-0.30欧元(0.30美元-0.35美元)之 间。

英飞凌可提供多种稳定而低成本的LED驱动解决方案,能满足照明应用的升级和扩展需求。

欲了解有关英飞凌LED驱动IC的更多信息,敬请登陆: www.infineon.com/leddriver


About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股 票代号:IFX


如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/



Information Number

INFIMM200903.046

Press Photos

  • Infineon introduces a low cost LED driver IC for general lighting applications with thermal protection for LED’s and high output current accuracy
    Infineon introduces a low cost LED driver IC for general lighting applications with thermal protection for LED’s and high output current accuracy
    BCR450

    JPG | 6 mb | 3781 x 2836 px