英飞凌为印度政府官员和外交官电子护照试点项目提供安全微控制器

2009-3-3 | 商业及财经媒体

2009年3月3日,德国Neubiberg和印度班加罗尔讯——全球领先的芯片卡安全应用集成电路(IC)供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布,公 司将为印度的电子护照项目提供非接触式安全微控制器。首期试点项目将向印度近3万名外交官和政府官员发放电子护照。到2009年9月,该项目有望扩展至普通公众。目前,印度每年签发大约600万张护照。

这种新型的电子护照的背面装有一枚安全微控制器,安全地储存护照上面印刷的所有信息。启动该项目的目的是通过实现自动身份验证、快速入境检查和边防检查,推动国际间的旅行(印度的入境旅游)。

“印度是最先推出电子护照的主要新兴国家之一,同时也是增长最快的智能卡市场之一。”英飞凌芯片卡和安全IC事业部总经理Helmut Gassel博士表示,“作为面向安全身份验证、金 融交易和电子系统接入应用的芯片卡的领先供应商,为印度首批电子护照提供安全微控制器,我们倍感自豪。我们致力于和我们的合作伙伴一道开发满足印度市场需求的解决方案。”

除印度以外,英飞凌还向其他许多国家提供用于电子护照的安全微控制器,其中包括美国、德国、丹麦、爱沙尼亚、香港、挪威、波兰、瑞典和象牙海岸等。

印度电子护照项目采用的安全认证非接触式微控制器——SLE 66CLX800PE的技术介绍

印度电子护照项目选用了英飞凌SLE 66CLX800PE安全微控制器,这是一款具有出色性能和很高的运行速度,专门针对电子护照、身份证、电子政务卡和支付卡应用而设计的安全微控制器。该 款产品内置加密协处理器,即便在必须进行复杂的加密、解密运算的情况下,其事务处理速度也可达到848 kbits/s。此外,SLE 66CLX800PE在一枚芯片上提供了所有非接触式近距离无线通信接口,包 括:用于电子护照和相应读卡器之间的通信的ISO/IEC 14443 B型和A型接口;用于交通卡和银行卡的 ISO/IEC 18092被动模式接口(主要用于日本)。英 飞凌目前是世界上唯一一家能够在一枚芯片上集成所有相关非接触式近距离无线通信接口的非接触式微控制器芯片卡IC供应商。 SLE 66CLX800PE还符合全球ICAO(国际民用航空组织)电 子护照标准的要求。

SLE 66CLX800PE 搭载80 kb的EEPROM、240 kb的ROM和6 kb的RAM。凭借专门定制的EEPROM/ROM和RAM存储容量,SLE 66CLX800PE符合ICAO对于安全存储旅行证件中的生物识别数据和个人数据的要求。

SLE 66PE非接触式控制器产品系列(其中包括SLE 66CLX800PE)已通过通用标准EAL 5+高级(BSI-PP-0002 防护规范)安全认证。英 飞凌面向电子护照的微控制器的安全性能,立足于底层基于硬件的整体安全架构,并采用数据加密、内存防火墙系统和其他安全机制确保数据的安全性。SLE 66PE产品系列包括专门针对基本安全和高安全智能卡系统应用而设计的多种型号,其EEPROM容量从4 kb到144 kb不等,可满足份证、交通卡和支付卡等多种应用的需求。

欲获得关于英飞凌芯片卡IC产品系列和印度电子护照项目选用的安全微控制器的详细信息,敬请登陆 www.infineon.com/securitywww.infineon.com/cms/en/product/channel


About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年(截止到9月份),公司实现销售额43亿欧元,在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股 票代号:IFX

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com

该新闻稿可从以下网站找到: www.infineon.com/press/

 

Information Number

INFCCS200903.041