英飞凌携手美光开发新一代高密度SIM卡数据存储解决方案,使SIM卡容量突破128MB

2008-11-3 | 技术媒体

2008年11月3日,德国Neubiberg与美国爱达荷州博伊西讯——芯片卡集成电路全球领先供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)与 高级内存半导体解决方案全球领先供应商之一美光科技公司(NYSE:MU)今日宣布双方将通过战略性技术合作,开发存储容量超过128MB的高密度用户识别模块(HD-SIM)卡。

HD-SIM卡是扩大存储容量,提高服务水平,同时改善运营商操作的理想产品。高密度与改进的安全功能有机结合,使运营商能够提供多种图形丰富的增值服务,例如移动银行与非接触式移动票务等。此外,运 营商可通过自己的无线网络安全地更新或删除各种应用,同时也可随时将新应用、服务和设置下载或存储至高密度SIM卡中,确保快速上市。不过,功能增多也意味着SIM卡的存储解决方案需要不断发展,以 便充分利用更快的处理与通信速度,最终提供这些应用所需的更高的存储容量。

为了满足这些需求,英飞凌与美光将携手开发一种创新型高密度解决方案。双方在技术领域实现密切合作,充分利用各自的专业技术制造模块化芯片解决方案,将 英飞凌安全微控制器与美光特性丰富的创新NAND闪存(专门针对高密度SIM卡应用设计)有机结合在一起。美光将采用50nm和34nm工艺制造NAND闪存。这种组合解决方案经过专门设计,可 高效集成至高密度SIM卡,使SIM卡的容量突破128MB,同时提供多种全新特性,包括:

• 高密度。 串行NAND闪存提供最经济有效的解决方案,使高密度SIM卡存储容量达到或超过128 MB。
• ECC(误码纠正)电路:内置于美光NAND闪存中,降低高密度SIM卡微控制器的数据错误纠正负担,简化整个安全设计。
• 卓越电源管理:经过专门设计,满足欧洲电信标准协会(ETSI)的要求。英飞凌/美光高密度SIM卡解决方案的工作电压范围为1.8V至3.3V,符合ETSI的低工作电流要求。

• 轻松迁移:安全微控制理念包括一个优化的经济高效的封装解决方案,方便在NOR技术和NAND技术之间实现轻松迁移,原因是它具备对准的应用编程接口(API)和相关软件栈。此外,针 对现有SIM卡开发的操作系统软件可轻松实现重复使用。

“对更强键的存储和应用的需求正推动移动市场步入新的阶段。”美光公司高级营销主管Bill Lauer指出,“美光素以世界一流的技术和NAND创新而著称;如今,我 们致力于开发战略性存储解决方案,远远超越一种尺寸适用所有型号的时代。我们与英飞凌携手开发的高密度SIM卡组合解决方案可提供较以往产品更高的存储密度,我 们相信这种技术将会源源不断地为移动市场带来令人欣喜的崭新应用。”

“英飞凌预计未来的SIM卡将能够完成音频和视频的海量存储,甚至代替闪存卡。英飞凌致力于使整个高密度SIM卡市场由几兆字节发展至2吉字节,提供理想的性能和安全水平。”英 飞凌公司副总裁兼芯片卡与安全业务部总经理Helmut Gassel博士指出,“我们的客户——芯片卡厂商和移动网络运营商——都将受益于我们智能化高密度SIM卡半导体理念,不 仅能从NOR技术迁移至NAND技术,而且能控制研发成本,最大程度减少高密度SIM卡平台的认证工作。这为新兴高密度SIM卡市场带来更大灵活性,方便其快速应用于各种场合。”

产品原型预计将于2009年秋季开始供货,届时将以裸晶形式提供或采用经济型芯片卡IC封装。

更多信息
如欲了解英飞凌芯片卡IC组合的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/security

如欲了解美光内存产品组合的更多信息,敬请登录: www.nand.com


英飞凌出席Cartes展会
在为期三天的Cartes展会上(2008年11月4日至6日),英飞凌在4号展厅4L002号展台展出芯片卡IC产品组合。如欲了解英飞凌更多展示亮点,敬 请登录www.infineon.com/cartes。

所有商标均为其各自所有者的财产。

About Infineon

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX  

如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com


Information Number

INFCCS200811-004